This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5832:Fclk 和数据尚未对齐

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1050812/afe5832-fclk-and-data-have-not-been-aligned

器件型号:AFE5832

e2e.ti.com/.../AFE5832DEBUG2021_5F00_1103.docx

我对 SerDes AFE5832的 LVDS 数据有一些问题。
1) 1)帮助检查初始化过程、正确的排序是什么?
   (1)在上电后设置复位信号(周期约为100ns)
   (2)等待100ns、而不是通过 SPI 接口设置寄存器、
     1 SPI_DATA <= 24'h00_0000;
     必须写入1
 2 SPI_DATA <= 24'h03_0010;
 3 SPI_DATA <= 24'HD1_0007;
 4 SPI_DATA <= 24'HD4_0001;
     PLL 复位
     等待100us
     5 SPI_DATA <= 24'h41_8000;
     6 SPI_DATA <= 24'h42_8000;
      等待10us
     7 SPI_DATA <= 24'h41_0000;
     8 SPI_DATA <= 24'h42_0000;
     初始化寄存器
     9 SPI_DATA <= 24'h01_0000;
     #10 SPI_DATA <= 24'h04_0010;
     用于3 AD 时钟的 TR_TRIG
     11 SPI_DATA <= 24'h03_0010;
     
      设置偏斜模式
     #12 SPI_DATA <= 24'h02_0100;
      设置同步模式
 13 SPI_DATA <= 24'h02_0080;
 14 SPI_DATA <= 24'h15_0009;
 15 SPI_DATA <= 24'h21_0009;
 16 SPI_DATA <= 24'h2D_0009;
 #17 SPI_DATA <= 24'h39_0009;
 #18 SPI_DATA <= 24'HC7_0000;
      设置同步模式
 19 SPI_DATA <= 24'h02_0380;
      设置正常模式
 #20 SPI_DATA <= 24'h02_0000;
   (3)如果需要在初始化过程后更改寄存器
     1 SPI_DATA <= 24'h00_0000或24'h00_0010;(ADC 或 TGC 寄存器)
     2 SPI_DATA <= 寄存器地址和值。
2) 2) 已将文件附加到 有关 LVDS 串行器/解串器的问题中
你有其他建议吗? 我期待你的答复。 非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ao、

    我们希望将此对话脱机、因为器件 AFE5832包含在选择性披露中。

    您能否联系 support_us_afe_tx@list.ti.com  并参考此 e2e 帖子?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Praveen Aroul、您好!   

    AO 帮助我发送了这个问题、我补充了一些内容

    我给出了 ADC 时钟80MHz。 设置12位、x1速率。

    1) 1) I SerDes FCLK by DCLK,值1111111100000000在同步模式下非常稳定。 但不处于斜坡模式。

    在同步模式下、fclk 稳定地:

    在斜坡模式下、fclk 不可避免地:

    2) 2)我的上电序列按 Ao 显示,您能帮我检查一下吗?   

    3) 3)我尝试了两种方法来处理串行器/解串器 LVDS 数据、如下所示:

       (1)我使用同步测试模式111111000000,然后在中设置延迟时间并对数据线进行位滑动。 之后,它可以很好地匹配该值,但更改到斜坡模式后数据出错。

       (2) I SerDes FCLK、bitslip FCLK 和数据、以使 FCLK 匹配1111111100000000。 但同一芯片中的数据不同。

    4)正确的电源序列是什么?

    我期待你的答复。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 TX_TRIG 信号的情况如何? 我仅在电源序列期间使用它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

    您能否将查询发送至邮件列表 support_us_afe_tx@list.ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ao、你好

    由于 NDA 限制、我们支持通过邮件发送此请求、因此我将关闭此主题、我们可以继续通过邮件进行讨论。

    谢谢、此致、

    Abhishek