This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1262:运行不正常

Guru**** 2533470 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1262, ADS131A04, INA849, ADS127L11

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1050390/ads1262-not-operating-correctly

器件型号:ADS1262
主题中讨论的其他器件: ADS131A04INA849ADS127L11

您好!

我在使 ADC 正常工作时遇到问题。 我通过 SPI 发送配置、然后在启动线上发送50%的 PWM。

使用 START 20Hz 时、我将获得 DRDY 信号、但在发出数据读取命令时、我将得到0x00000000。 同相输入正在扫描当前空载的输入线路。 反相输入连接到50% Vref (内部基准)。

在 START 10kHz (和 DR 寄存器0xE)条件下、ADC 在接收配置后保持静音。

我的部件是否已死? 或者配置/传输顺序错误?

我的目标是以尽可能小的噪声实现1kSPS/10通道。 然后、我将仪表放大器连接到非反相输入(我需要比内部 PGA 更高的增益)。 信号的主要来源是称重传感器。

提前感谢、

Stanislav

具有快速启动信号的设置序列-在此之后不会发生任何情况。

具有慢启动信号的 RDATA + WREG INPMUX。 在 MISO 线路上也会转储通信。

带有慢启动信号的建立序列。 还会在 MOSI 线路上转储通信。

对于慢启动信号、存在连续转换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stanislav、

    您是否在初始化寄存器后尝试读回寄存器、以确保它们生效? 看起来您是在选择脉冲转换模式、但上一屏幕截图中的 DRDY 脉冲似乎表明您处于连续转换模式(这是 ADC 的默认配置)。 请参阅 ADS1262数据表中的图9-42。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    是的、我已经检查了这个。 我还验证了 CPOL/CHA 设置的所有组合-器件在 Motorola 1/0或0/1模式下运行、我最终选择了与数据表中的图表最匹配的选项。

    因此 ADC 应处于脉冲模式。 由于 START 信号是连续脉冲、因此它将持续进行转换。

    脉冲模式的原因是我需要扫描通道(换句话说、在每次转换后更改多路复用器)。 这可以在连续模式下完成吗?

    此外、我希望转换速率严格匹配为1kSPS/通道(如果我们对所有通道进行计数、则为10kSPS)、数据将在频域中进行处理。

    Stanislav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stanislav、

    在下面显示的第一个序列中、您似乎在开始高电平之后尝试读取数据、这会启动新的转换-这是正确的吗?

    在第二个序列中、写入6个寄存器、然后立即发出 RDATA 命令-为什么?

    我希望流程如下:

    1. 使用一个多字节寄存器写入来初始化您的系统
    2. 将 START 引脚拉至高电平
    3. 等待 DRDY 变为低电平
    4. 将 CS 拉至低电平
    5. 发出 RDATA 命令+ 32个 SCLK 以时钟输出数据
    6. 更改寄存器、例如 INPMUX (如果适用)
    7. 将 CS 拉至高电平
    8. 切换 START 引脚
    9. 重复步骤3-7

    从您发送的信息中不能清楚地看出这是您正在关注的过程。 您发送的屏幕截图似乎没有那么多。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    我将在明天详细介绍序列。

    基本上、我的序列如下所示。 我初始化 SPI 外设、复位 ADC、发送配置。 然后、出于某种原因、控制权会转到 DRDY 中断。

    现在、在发送 ADC 配置后、我初始化 PWM 发生器、它以所需的采样率输出50%占空比-连接后启动。

    在 DRDY 中断例程中、我发出 RDATA、将数据发送到 PC、然后写入 INPMUX。 下一个 PWM 发生器周期应开始下一个转换。

    Stanislav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stanislav、

    在"慢速启动"序列期间将 START 拉至高电平时会发生什么情况、尤其是 DRDY 脉冲上的时序和此时要发送到 ADC 的命令、这一点很有意思。 数据是否仍然是"慢速启动"序列的全部0?

    您还可以尝试启用 CRC 以帮助识别任何通信错误、例如位翻转、或至少排除此错误。

    您说过要以1/10kSPS = 100us 的速率扫描每个通道、这是正确的吗? 对于10个通道、您需要1ms 来读取所有通道数据。 如果是这种情况、我应该指出、使用 ADS1262转换通道的最快时间是207us、数据速率为38.4kSPS (请参阅表9-13)。 因此,扫描10个通道所需的绝对最短时间为10*207us = 2.07ms。 这也会导致最差的 ADC 噪声性能。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    嗯、在快速启动时、ADC 就像死区一样。 无转换,无 DRDY……

    在启动上升沿~260ns 后的缓慢启动情况下、我得到 DRDY 上升沿。 然后 MCU 读取"数据"(始终为零)并更改多路复用器。

    我对这些转换速度有点失落。 ADC 的额定值为38.4ksps。。。那么、现在您说我无法在10个通道上获得1ksps、还是无法获得10ksps 的总采样率?

    好主意、我还将启用状态字节。

    Stanislav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、在传输 RDATA 命令时、在 MISO 上传输的字节已更改。 它是0x7E、现在是0x46。 这就是所有东西、再说一次、全为零-我已经激活了 CRC。

    确实、在尝试探测数据线时、我在器件通电时发生了一些短路。 我不怀疑 MCU 是否损坏。 但是、对于 ADC 、它似乎已损坏-您认为什么?

    Stanislav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stanislav、

    您是否尝试按照我的建议读取数据? 最后一个屏幕截图显示了在拉高启动电平和 DRDY 变为高电平后读取数据。 我希望数据在 DRDY 变为低电平后立即输出时钟。

    我假设 ADC 可能已损坏、但由于您在 DOUT 线路上获取数据、并且 DRDY 正在切换、ADC 通信处于活动状态、至少其中一些正在工作。

    在上一个屏幕截图中、您是否同时启用了状态字节和 CRC? 当数据为0x7E 时、前一图像中的状态字节是否启用?

    您能否确认数据在 SCLK 的下降沿随时钟输出? 我无法从屏幕截图中得知。

    您可以共享原理图吗? 也许有一个模拟问题导致数字无法正常工作。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    您是否假设我在 DRDY 的错误边缘读取数据? 我可以 尝试将其反相。

    我已经对旧的 ADC 进行了去焊、因此我将在明天尝试对新的 ADC 进行进一步的实验。

    起初、我同时禁用了状态和 CRC (这是0x7E)。 然后我启用了这两个寄存器(使用 CRC 模式)、这将提供0x46。 但我们将讨论在传输 RDATA 命令时传输的字节。 如果我了解数据表、这还不是状态字节。

    正如我说过的、我已经检查了 CPOL/CCPHA 设置。 我相信您正在谈论这一点。

    e2e.ti.com/.../2804.tenso_2D00_mother.pdf

    Stanislav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stanislav、

    我在原理图中注意到的一点是、您具有用于模拟(AGND)和数字(GND)接地的单独接地网。 这些单独的接地层、还是接地层中存在分裂? 理想情况下、应为所有接地节点(可能的接地节点除外)提供一个实心接地层。 这肯定会导致通信问题。

    您是否曾尝试使用连续转换模式并只是保持启动高电平? 然后、只要 DRDY 变为低电平、就会发出 RDATA 命令、时钟输出数据并发送 WREG 命令以更改 MUX。 根据寄存器映射(如下所示)、一旦写入某些寄存器(包括设置增益、数据速率和输入多路复用器选择的寄存器)、ADC 就会自动重新启动处理中的转换。 因此、您根本无需切换启动、因为不清楚此切换实际上起作用(似乎是快速切换不起作用)。 尝试这种运行模式、看看会发生什么情况。

    您还可以尝试回读一些内部监视器、例如 AVDD、以防输入信号发生变化。 由于 AVDD 回读是内部连接、因此只要通信时序正确且 ADC 电源有效、它就应该起作用。

    某些 MCU 并不总是与 SPI 外设的设计方式一致。 因此、我们所说的 SPI 模式01在 MCU 上可能是00。 我要做的是确保无论您的 SPI 模式如何、数据都锁定在 SCLK 的下降沿。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    我有用于模拟/数字部件的单独接地平面。 它们在电源输入连接器附近短接在一起。 域拆分后、有电压稳压器(一个用于数字稳压器、一个用于模拟稳压器)。

    我也可以尝试一下。 但是、具有一些良好的采样率值(例如1kSPS、1024SPS ...)将是有利的。

    总之、我已经尝试了所有四种模式、其中两种模式实际上是正常工作的。

    Stanislav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stanislav、

    假设:

    [引用 userid="503457" URL"~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1050390/ads1262-not-operating-correctly/3888096 #3888096"]不管怎样,我只是尝试了全部四种模式,其中两种模式实际上是正常工作的。

    我现在可以帮助您解决某个具体问题吗? 您是否正在尝试使其在其他模式下工作? 我觉得这个制度在任何情况下都不能运作,但似乎并非如此。 因此、如果您确实需要进一步的帮助、请告诉我什么是有效的、什么是无效的、我将为您的未决问题提供支持

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是说、在两种模式下、SPI 连接完全死区(严重不匹配)。 在两种模式下、行为与我们讨论的逻辑分析仪读数相同。

    好的、明天我将尝试更换 ADC 后发生的变化。 我还将尝试连续转换模式。

    Stanislav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stanislav、

    听起来不错、请发布您的结果、然后我们将尝试确定发生了什么情况

    我要说、分离的接地层会导致这些问题、因为平面之间可能存在接地反弹或接地电势、从而导致 SPI 通信失败。 遗憾的是、没有电路板运转、解决此问题的好方法是没有的。 只是需要记住的一点。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    脉冲模式、20Hz 启动、工作正常。 我正在获取0x7FFFFFFF。 我曾预料到一些噪声、但我可以相信这是转换结果。

    脉冲模式、10kHz 启动、空闲。

    连续模式下、我的总体采样率大约为2.5kSPS。 这远低于我所需的采样率。

    现在、我的最后一个问题、为什么我得到最大值 2.5kSPS、数据表中显示38.4kSPS? 我对 MAX11254也是如此-它们都是多路复用 ADC。

    Stanislav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stanislav、

    您能否解释一下您如何确定2.5kSPS 数据速率? 我本来希望速度快~2倍。 您是否在测量 DRDY 脉冲之间的时间?

    如果您还没有这样做、那么您应该能够在读取数据之前先切换多路复用器。 因此、一旦 DRDY 降至低电平、发送 WREG 命令以切换多路复用器、然后立即发出 RDATA 命令。 输出数据将从数据保存寄存器中读取(直到下一次 DRDY 下降到低电平、此时数据将被覆盖)。 这可能会略微加快数据读取速度。

    您遇到的延迟是多路复用 ADC 和数字滤波器处理信息的方式的产物。 遗憾的是、我们无法对此采取任何措施。 每次切换多路复用器时、数字滤波器都会发生阶跃变化、需要再次"填充"、从而需要表9-13中提到的延迟时间。

    这可以通过使用同步采样 ADC (如 ADS131A04)或多个 ADC (如2个 ADS1262)来避免。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    是的、我计算了 DRDY 下降沿之间的时间。

    现在我了解了。 我不喜欢这种情况下的多路复用 ADC。

    感谢你能抽出时间。

    Stanislav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stanislav、

    是的、多路复用 ADC 有其用例、但对于高速系统、它们有时可能会比较棘手。

    如果您需要低噪声同步采样系统、我推荐使用 ADS131A04 + INA849等器件。

    或者、您也可以考虑分立式多路复用器+ INA +单通道高速 ADC。 我们刚刚发布了 ADS127L11、这是一款超高速单通道 Δ-Σ ADC。 INA849可能具有足够的带宽来驱动该 ADC、而 ADS127L11当然具有速度模式、假设有一个外部多路复用器、可以在<=100us/通道的条件下测量10个通道。

    请告诉我、您是否需要有关此主题的其他支持。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    我目前不需要其他支持。 如果稍后需要、我会告诉您。

    再次感谢您的观看。

    Stanislav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    好的、下一层。 我将 ADS1262配置为连续模式。 在 DRDY 下降沿、我读取数据并写入 INPMUX (如果我交换这两个操作、则无变化)。 发生"魔术"时、我连接了加载单元、但我读取了0x00000000。 绝对无噪声、无偏置、...nothing。 我已经检查了进入 ADC 输入的电压、它不是那么稳定。

    如果我发出 RREG 命令、我将获得正确的值。 如果我更改为脉冲模式、我只获得一个转换结果。 SPI 确实可以正常工作。

    Stanislav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stanislav、

    感谢您分享这些附加信息。

    您能否总结一下您目前需要帮助解决的问题? 我们已经交换了很多信息、因此我只想清楚我如何为您提供支持。

    我相信、当您读回数据时、您仍然会从 ADC 获得全零-这是正确的吗? 如果是、您是否曾尝试读取过任何内部监控通道、例如 AVDD、DVDD、内部温度传感器等、以查看这是否会产生有效结果? 您还可以尝试将 ADC 输入短接在一起、并尝试反向测量 ADC 噪声。 这应该与表8-1中看到的值相匹配。

    如果您在所有情况下都没有从 ADC 中获取任何内容、那么接地平面仍然可能存在问题。 或者、在测试过程中 ADC 可能会损坏。 请告诉我。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    没错。 目前、问题是读数全为零。 我还没有尝试过这些渠道。

    接地平面、您谈论的是什么问题? AFAIK、独立的数字/模拟电源域被广泛用于增强模拟性能(将数字噪声与模拟电路隔离)。

    同样、我在单点短接 AGND 和 DGND。 此外、AVDD 和 DVDD 均源自相同的电源、但它们在稳压器之前是分离的。

    Stanislav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stanislav、

    请参阅以下有关接地层的快速常见问题解答: https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/755516/faq-pcb-layout-guidelines-and-grounding-recommendations-for-high-resolution-adcs

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    对于我尝试过的每个多路复用器配置、第一次读取的结果都是零。 然后我得到合理的值。 但是、一旦我更改多路复用器、第一次读取的值同样为零。 这是 ADC 的一些属性吗?

    我可以丢弃第一个结果、但这将使采样率减半。

    Stanislav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stanislav、

    假设 SPI 通信正确、则不必丢弃第一个数据。

    您能否从逻辑分析仪发送完整的数据传输? 这是您发送的第一条命令、DRDY 变为高电平、DRDY 变为低电平、数据回读、其中数据全部为零、然后是数据有效的下一个事务。 我只想确保所有时间等都得到满足。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    我已经对连接到 SPI 接口的导线进行了去焊、我不希望再次焊接它们(主要是为了避免短路和 ADC 损坏)。 我一定会尽快尝试的、是从 ISR 切换某些 MCU 引脚。 我觉得从 DRDY 测量的采样率与 PC 上的传入数据包速率不匹配。 这可能 是由 MCU 内部的 DRDY 误识别导致的。

    Stanislav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stanislav、

    如果问题太大、则没关系。 也许只要知道不应该发生这种情况就足够了、这样您就可以跟踪根本原因。

    在极少数情况下、读回的数据应为全零(可能在加电之后、但在初始化之前)。 数据保存寄存器中的信息应该一直保存在那里、直到被新数据覆盖、并且很难测量一个完全是0x00000000的32位值。 因此、您可能需要检查在您第一次发送 RDATA 命令时(当您得到全0时)、ADC 是否实际识别 RDATA 命令。 更有意义的是、在此期间 DOUT 上没有任何内容、因此您会看到零、而0x00000000是实际存储在数据保存寄存器中的值。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    下面是 LA 记录。 如果我在每次采样后更改 MUX、我将得到零。 然后我删除了多路复用器更改、很遗憾我无法重现有效结果。 我得到了0x7FFFFFFF 以及 DRDY 上的一些干扰-它们可能在 LA 探针上。

    您是否愿意在计算机上安装 Sigrok 的 Pulseview? 然后、您可以直接打开 LA 录制文件。

      e2e.ti.com/.../LA.zip

    Stanislav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stanislav、

    SCLK 在您刚刚发送的图像中处于高怠速状态。 这不是 ADS1262的正确 SPI 模式。 SCLK 应该为低电平空闲

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    你是对的。 我必须在某个时候切换它。 但不幸的是、它只是一半的解决方案。

    在只有单个通道处于活动状态的情况下、它正在工作。 我不理解的是 RDATA 之前 DRDY 上的短脉冲。

    启动时、第一个 RDATA 命令不具有该脉冲。 那么它总是会出现。

    然后我添加 WREG INPMUX 命令、没有其他更改。 在 RDATA 命令上、我获取0x00000000。

    WREG 命令期间 MISO 上的数据和 RDATA 命令的操作码字节看起来可能是转换结果。 是否使用了不完整的 RDATA 序列?

    DRDY 上的这些附加脉冲消失。

    Stanislav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stanislav、

    我假设这些短 DRDY 脉冲表示数据已准备好随时钟移出。 这与 ADS1262数据表中的图9-42相匹配。 当 DRDY 发生类似的脉冲时、是否有任何原因不发送 RDATA 命令? 您也不会在 DRDY 首次下降到低电平时发送 RDATA 命令(请参阅下图)。 您应该查找 DRDY 从高电平转换为低电平的任何实例、然后发送 RDATA 命令。 我不清楚如何确定何时适合发送 RDATA 命令。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    我使用中断控制器来实现这一目的。 现在我还尝试了轮询模式-我记得 DRDY 线路的最后已知状态、并查找下降沿。

    这两种方式都不起作用、我始终获取0x00s。 唯一有效的是保持 MUX 配置、直到我获得非零样本。 通过这种方法、我能够在脉冲转换模式下获得稳定的~256SPS (在每个通道上)。

    当我错过样片时、ADC 应该如何工作? 但是、在任何中断/标志线路上、我都希望信号在 活动状态下保持固定时间-这是单输入情况。 在我的多通道场景中、该模式失真-我不知道这意味着什么。

    Stanislav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stanislav、

    您能否先尝试计时数据、然后发出 WREG 命令以更改多路复用器?

    此外、START 引脚在此期间会执行什么操作? 您只是将其保持在高位吗? 似乎您可能处于脉冲转换模式、但我想您在连续转换模式下只需保持启动高电平更有意义。 WREG 命令会自动重新启动转换、因此您不必担心一个引脚

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    我明天可以尝试一下、希望它能有所改变。

    我已经尝试了连续转换模式、同时将 START 保持在高电平或低电平。 除了0x00s 的问题外、采样率也有点不稳定。 因此、我仍然更喜欢脉冲转换模式、在该模式下、我可以施加精确的信号来启动。

    Stanislav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stanislav、

    了解了使用脉冲转换模式的愿望。 如果这对您有效、那么它肯定是可以接受的。

    让我知道明天会发生什么。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    我意识到、我已经有了第一个 RDATA、然后是 WREG INPMUX。 有趣的是、我只评论了行:

    if (AdcSample!= 0x00000000)

    它开始工作。 另一件事是、样本仍然存在怪异的东西。 启动时、它们在0x7FFFFFFF 处保持稳定。 当我短接单通道(inv 与 inv)时、 所有通道跳转到0x20000000左右。 然后、它们缓慢接近0x7FFFFFFF (有一些噪声)并在那里停止。

    如何产生如此强的串扰? 或者发生什么事了?

    我将在某个时候查看它、但我首先需要在某个位置安装测压元件。

    更新了:当我实际连接称重传感器时、不会出现串扰。

    Stanislav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stanislav、

    感谢您的更新。 对于无偏置通道、它们很可能会浮动到其中一个电源、这似乎是您连接称重传感器之前发生的情况。

    其他所有功能现在都能正常工作吗? 您的问题是否已解决?

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    是的、现在一切似乎都正常。 非常感谢您的所有支持。

    在以机械方式卸载称重传感器的情况下、我得到了相当低的噪声水平。 我还可以看到几乎正好为50Hz (电力线)时的小峰值。

    在将称重传感器连接到振动发生器(带有励磁元件的电机)的情况下、我可以看到频率下的高峰值很强、我认为这与电机转速相匹配。

    Stanislav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴听到这个消息。

    ADC 可以选择抑制50/60Hz 噪声、但只能在非常慢的数据速率下抑制。 您可能必须对数据进行后处理、以滤除这些尖峰。

    布莱恩