Other Parts Discussed in Thread: ADS1262, ADS131A04, INA849, ADS127L11
主题中讨论的其他器件: ADS131A04、 INA849、 ADS127L11
您好!
我在使 ADC 正常工作时遇到问题。 我通过 SPI 发送配置、然后在启动线上发送50%的 PWM。
使用 START 20Hz 时、我将获得 DRDY 信号、但在发出数据读取命令时、我将得到0x00000000。 同相输入正在扫描当前空载的输入线路。 反相输入连接到50% Vref (内部基准)。
在 START 10kHz (和 DR 寄存器0xE)条件下、ADC 在接收配置后保持静音。
我的部件是否已死? 或者配置/传输顺序错误?
我的目标是以尽可能小的噪声实现1kSPS/10通道。 然后、我将仪表放大器连接到非反相输入(我需要比内部 PGA 更高的增益)。 信号的主要来源是称重传感器。
提前感谢、
Stanislav
具有快速启动信号的设置序列-在此之后不会发生任何情况。

具有慢启动信号的 RDATA + WREG INPMUX。 在 MISO 线路上也会转储通信。

带有慢启动信号的建立序列。 还会在 MOSI 线路上转储通信。

对于慢启动信号、存在连续转换。