我对应用公告 AB-136“从 DDC112检索数据”中的一个要点感到困惑。 在第7页右栏的顶部,我读出:“对于 TINT>T11,第一次集成的数据在第二次集成完成之前就已准备就绪。 必须延迟数据检索,直到第二次集成完成,从而减少检索时间。” 我很难看到这种情况如何与同一页上的图10相对应。 也许我遇到了问题、因此我将在下面解释我的推理。
在图10中、第一个提示必须将 A 侧整合到状态3或状态5中。 第二个色调必须在状态4中集成 B 侧。 如果第二个色调短于 T11、则 DDC112必须进入状态1、并且不会发生积分、如图10所示。 这一点非常有意义。 但是、如果第二个色调长于 T11、那么我的理解是 DDC112将进入状态5而不是状态1、因此图10将不适用。 因此、我怀疑在检索集成在第一个提示中的数据之前、是否需要等待第二个提示完成(如果大于 T11)。 我是否有误解?