This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC112:AB-136的第7页

Guru**** 2931620 points

Other Parts Discussed in Thread: DDC112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1052619/ddc112-page-7-of-ab-136

器件型号:DDC112

我对应用公告 AB-136“从 DDC112检索数据”中的一个要点感到困惑。 在第7页右栏的顶部,我读出:“对于 TINT>T11,第一次集成的数据在第二次集成完成之前就已准备就绪。 必须延迟数据检索,直到第二次集成完成,从而减少检索时间。” 我很难看到这种情况如何与同一页上的图10相对应。 也许我遇到了问题、因此我将在下面解释我的推理。  

在图10中、第一个提示必须将 A 侧整合到状态3或状态5中。 第二个色调必须在状态4中集成 B 侧。 如果第二个色调短于 T11、则 DDC112必须进入状态1、并且不会发生积分、如图10所示。 这一点非常有意义。 但是、如果第二个色调长于 T11、那么我的理解是 DDC112将进入状态5而不是状态1、因此图10将不适用。 因此、我怀疑在检索集成在第一个提示中的数据之前、是否需要等待第二个提示完成(如果大于 T11)。 我是否有误解?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,克利福,

    感谢您发帖。 请让我向团队澄清这一点、然后返回给您。  

    谢谢

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,克利福,

    感谢您的耐心等待。

    [引用 userid="466533" URL"~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1052619/ddc112-page-7-of-ab-136 "]“对于 TINT>T11,第一次集成的数据在第二次集成完成之前就已准备就绪。 必须延迟数据检索,直到第二次集成完成,从而减少检索时间。” [/报价]

    本声明的主要目的是避免在第二个集成(B 侧)完成之前任何数字噪声耦合到模拟集成过程中。 在这种情况下、我们仍然假设 TINT > T11、但不超过器件进入连续模式的持续模式 m/r/AZ 周期。 因此、时间周期 T12 -(TINT - T11)是第二个积分(Bi-B)仍在进行的阶段、应避免在此期间进行数据检索。

    谢谢

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为答案可以解决我的问题。 在单击 Resolved (已解决)按钮之前、我将介绍我认为它的含义、以确保我正确理解它。 Tint > T11问题似乎仅在 tint 在 m/r/AZ 的 r/AZ 尾内结束时才是一个问题。 我认为 r/AZ 尾长582个时钟周期。 由于我的设计从未允许色彩结束在 m/r/AZ 的 r/AZ 尾内、我认为我根本不需要担心色彩> T11问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,克利福,

    是的、没错。 只要 Tint (sion-B)不扩展到该区域、就不必担心数据检索发生在何处。

    谢谢

    -TC