This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1256:ADS1256

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1256EVM-PDK, ADS1256, ADCPRO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1132022/ads1256-ads1256

器件型号:ADS1256
Thread 中讨论的其他部件:、 ADCPro

我有一个旧 的 ADS1256EVM-PDK,它的主板 MMB0 Rev C。
我下载了最新 版本并尝试操作 ADS1256 blugin。
我的 Windows 版本是11。
我收到 流程消息  
"由于超时情况、固件加载失败。 请重置硬件以继续加载固件。"

我按了重置硬件,但问题相同。
需要 HEL  
谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed Shaaban、

    ADCPro 软件不能在 Win8或更高版本上运行、因此这在某种程度上可能不能在您的新机器上运行。 但是、我运行 Win10、并且能够让 ADCPro 正常工作、尽管并非所有情况都如此。 您是否有运行 Win7或更高版本的不同计算机?

    由于 MMB0驱动程序可能会出现此问题、我将看到是否可以恢复这些文件。 这至少会为您提供其他尝试。

    让我来看看这个、然后返回给您

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed Shaaban、

    首先、检查 MMB0驱动程序是否安装在"C:\Program Files (x86)\ADCPro\DRIVERS"文件夹中

    然后、打开设备管理器、将 MMB0连接到您的 PC、而无需运行 ADCPRO。 您应该看到以下内容:

    接下来、运行 ADCPro 和 ADS1256插件。 上一幅图像中的器件("MMB0 (NI-VISA)")应更改为以下内容:

    如果未看到此更改、则需要查找"未知设备"并手动安装 USBstyx 驱动程序。 这可以通过遵循 PAMB 板的常见问题解答来实现: https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/914940/faq-how-do-i-resolve-pamb-evm-connectivity-and-or-driver-installation-issues/3380582?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=pamb%252520driver#3380582

    当您在该过程中执行步骤8时、指向以下位置的 USBstyx 驱动程序:"C:\Program Files (x86)\ADCPro\DRIVERS\USBStyx\usbstyx.inf "。 按照该常见问题解答中的说明完成其余步骤

    请告诉我这是否有帮助

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Bryan

    您的回答。
    加载了 ads1256插件后  、设备在拔下 USB 电缆时断开连接。 Windows 设备管理器中没有显示未知设备。
    我已录制此视频以帮助您查看消息。

    e2e.ti.com/.../explorer_5F00_RJpGIs4QEm.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed Shaaban、

    感谢您发送视频

    但是、当您打开 ADCPro 时、我不清楚、因为该工具在视频启动时已经在运行。 您是否按照我描述的说明操作? 您应该已经在运行 ADCPro 的情况下插入了 MMB0板。

    我确实看到该器件在某个时候显示为"MMB0 (NI-VISA)"。 但是、当您打开 ADCPro 并选择 ADS1256插件时、该插件是否更改为 USBstyx 驱动程序? 我没有看到在您运行插件后在设备管理器中发生了什么。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Bryan
    感谢您的快速响应。
    是的,我确实在流式传输您的指令。
    2- 加载 ADS1256插件后,设备消失,因为我拔下了 USB 电缆 ,所以未知设备  未出现 ,因此无法安装 USBstyx 设备。  

    此致

    Ahmed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed Shaaban、

    在没有运行 ADCPro 的情况下插入 MMB0时、您应该会看到一个名为 "MMB0 (NI-VISA)"的器件

    然后、当您运行 ADCPro 并选择 ADS1256插件时、您应该会看到一个名为"USBstyx"的器件。

    在您的视频中、您运行 ADCPro 后会发生什么情况、这一点并不清楚。 设备管理器已刷新、但未展开任何设备名称以查看新设备名称("USBstyx")是否存在。

    运行 ADCPro 并选择 ADS1256插件后、您是否能够在设备管理器中看到此驱动程序("USBstyx")?

    您还可以尝试卸载 ADCPro 和插件、然后重新安装。 确保在卸载/重新安装过程中未插入 MMB0

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Bryan  

    [引用 userid="204916" URL"~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1132022/ads1256-ads1256/4208337 #4208337"]在未运行 ADCPRO 的情况下插入 MMB0时,您应该会看到一个名为 "MMB0 (NI-VISA )"的器件。

    是的,我看到没有 ADCPro 的 MMBO 以及 在启动 ADCPro 之后。 它在加载 ADS1256EVM 插件后消失。
    MMBO 似乎正在尝试重新启动 或加载固件,但它停止。 这张照片显示了第7段。

    此时、PC 设备管理器没有关于 MMBO >的签名

    [引用 userid="204916" URL"~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1132022/ads1256-ads1256/4208337 #4208337"]运行 ADCPRO 并选择 ADS1256插件后,您是否能够在设备管理器中看到此驱动程序("USBstyx")?

    [引用 userid="204916" URL"~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1132022/ads1256-ads1256/4208337 #4208337">您也可以尝试卸载 ADCPro 和插件,然后重新安装。 确保在卸载/重新安装过程中未插入 MMB0

    我通过 全新的窗口副本重新安装了 ADCPro,但仍能获得相同的结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed Shaaban、

    您从何处获得此 EVM? 我注意到在您发送的图片中、您有修订版 B、而当前的修订版为修订版 C (自2007年起)。

    我想知道这是否导致了问题? 您能给我发送一块完整板的图像、包括 MMB0吗?

    此外,在收到错误消息("The firmware load has failed due to a timeout condition. 请重置硬件以继续加载固件。"),当您单击"退出"时会发生什么情况?

    通过将不同的 EVM (ADS1263EVM)连接到我的计算机、然后从下拉菜单中选择 ADS1256EVM 插件、我能够重新创建此错误消息。 当我单击错误消息上的"Exit"时、我看到下面的注释为"EVM/HW 不兼容"。 我还没有在设备管理器中看到 USBstyx 驱动程序

    请告诉我您看到的内容

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Bryan  

    是的,这正是我看到的。
    大多数情况下、我购买一个完整的 EVM 套件和多个子模块、因为我了解 MMB0很常见、适用于所有 ADSa2xx EVM。
    因为我曾为我的客户评估您的产品、有时还会自我教育。



    您可以使用 MMB0标记为 REV C。  


    这是我将所有模块保留在中的框上的标签。
    谢谢你  

    Ahmed Shaaban

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed Shaaban、

    感谢您分享这些信息。

    您能否在以下位置发布"adcpro_evm.ini"文件"的内容:"C:\Program Files (x86)\ADCPro\plugins\EVM\ADS1256"

    我的如下所示。 请告诉我您在该文件中拥有的内容

    如果内容相同、则可能需要获取新的 ADS1256EVM + MMB0

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Bryan
    以下是  adcpro_evm.ini 的内容


    [ADCProPlugin]
    NAME=ADS1256EVM
    PluginType=EVM
    FactoryV=ADS1256EVMFactory.vi
    PanelVI=ADS1256EVMPanel.vi
    版本=2.0.3
    Build=5
    Debug=false
    EEPROMVerify=false

    它是相同的。
    如果我们再也不能订购新套件了吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Bryan
    我在 J13中连接了两个跳线、问题得到了解决。

    谢谢你  
    Ahmed Shaaban

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed Shaaban、

    由于您经常使用此 MMB0、我想在某个时候您使用的是外部电源、因此必须移除这些跳线。

    我很高兴此问题已得到解决、不需要您购买新电路板。

    如果您还有其他有关 ADS1256EVM 的问题、请开始新的主题、我们将为您提供支持

    布莱恩