Thread 中讨论的其他部件:、 ADCPro
我有一个旧 的 ADS1256EVM-PDK,它的主板 MMB0 Rev C。
我下载了最新 版本并尝试操作 ADS1256 blugin。
我的 Windows 版本是11。
我收到 流程消息
"由于超时情况、固件加载失败。 请重置硬件以继续加载固件。"
我按了重置硬件,但问题相同。
需要 HEL
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我有一个旧 的 ADS1256EVM-PDK,它的主板 MMB0 Rev C。
我下载了最新 版本并尝试操作 ADS1256 blugin。
我的 Windows 版本是11。
我收到 流程消息
"由于超时情况、固件加载失败。 请重置硬件以继续加载固件。"
我按了重置硬件,但问题相同。
需要 HEL
谢谢。
您好、Ahmed Shaaban、
ADCPro 软件不能在 Win8或更高版本上运行、因此这在某种程度上可能不能在您的新机器上运行。 但是、我运行 Win10、并且能够让 ADCPro 正常工作、尽管并非所有情况都如此。 您是否有运行 Win7或更高版本的不同计算机?
由于 MMB0驱动程序可能会出现此问题、我将看到是否可以恢复这些文件。 这至少会为您提供其他尝试。
让我来看看这个、然后返回给您
布莱恩
您好、Ahmed Shaaban、
首先、检查 MMB0驱动程序是否安装在"C:\Program Files (x86)\ADCPro\DRIVERS"文件夹中

然后、打开设备管理器、将 MMB0连接到您的 PC、而无需运行 ADCPRO。 您应该看到以下内容:

接下来、运行 ADCPro 和 ADS1256插件。 上一幅图像中的器件("MMB0 (NI-VISA)")应更改为以下内容:

如果未看到此更改、则需要查找"未知设备"并手动安装 USBstyx 驱动程序。 这可以通过遵循 PAMB 板的常见问题解答来实现: https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/914940/faq-how-do-i-resolve-pamb-evm-connectivity-and-or-driver-installation-issues/3380582?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=pamb%252520driver#3380582
当您在该过程中执行步骤8时、指向以下位置的 USBstyx 驱动程序:"C:\Program Files (x86)\ADCPro\DRIVERS\USBStyx\usbstyx.inf "。 按照该常见问题解答中的说明完成其余步骤
请告诉我这是否有帮助
布莱恩
你(们)好,Bryan
您的回答。
加载了 ads1256插件后 、设备在拔下 USB 电缆时断开连接。 Windows 设备管理器中没有显示未知设备。
我已录制此视频以帮助您查看消息。
您好、Ahmed Shaaban、
感谢您发送视频
但是、当您打开 ADCPro 时、我不清楚、因为该工具在视频启动时已经在运行。 您是否按照我描述的说明操作? 您应该已经在不运行 ADCPro 的情况下插入了 MMB0板。
我确实看到该器件在某个时候显示为"MMB0 (NI-VISA)"。 但是、当您打开 ADCPro 并选择 ADS1256插件时、该插件是否更改为 USBstyx 驱动程序? 我没有看到在您运行插件后在设备管理器中发生了什么。
布莱恩
您好、Ahmed Shaaban、
在没有运行 ADCPro 的情况下插入 MMB0时、您应该会看到一个名为 "MMB0 (NI-VISA)"的器件
然后、当您运行 ADCPro 并选择 ADS1256插件时、您应该会看到一个名为"USBstyx"的器件。
在您的视频中、您运行 ADCPro 后会发生什么情况、这一点并不清楚。 设备管理器已刷新、但未展开任何设备名称以查看新设备名称("USBstyx")是否存在。
运行 ADCPro 并选择 ADS1256插件后、您是否能够在设备管理器中看到此驱动程序("USBstyx")?
您还可以尝试卸载 ADCPro 和插件、然后重新安装。 确保在卸载/重新安装过程中未插入 MMB0
布莱恩
你(们)好,Bryan
是的,我看到没有 ADCPro 的 MMBO 以及 在启动 ADCPro 之后。 它在加载 ADS1256EVM 插件后消失。
MMBO 似乎正在尝试重新启动 或加载固件,但它停止。 这张照片显示了第7段。 
此时、PC 设备管理器没有关于 MMBO >的签名
否
[引用 userid="204916" URL"~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1132022/ads1256-ads1256/4208337 #4208337">您也可以尝试卸载 ADCPro 和插件,然后重新安装。 确保在卸载/重新安装过程中未插入 MMB0我通过 全新的窗口副本重新安装了 ADCPro,但仍能获得相同的结果。
您好、Ahmed Shaaban、
您从何处获得此 EVM? 我注意到在您发送的图片中、您有修订版 B、而当前的修订版为修订版 C (自2007年起)。
我想知道这是否导致了问题? 您能给我发送一块完整板的图像、包括 MMB0吗?
此外,在收到错误消息("The firmware load has failed due to a timeout condition. 请重置硬件以继续加载固件。"),当您单击"退出"时会发生什么情况?
通过将不同的 EVM (ADS1263EVM)连接到我的计算机、然后从下拉菜单中选择 ADS1256EVM 插件、我能够重新创建此错误消息。 当我单击错误消息上的"Exit"时、我看到下面的注释为"EVM/HW 不兼容"。 我还没有在设备管理器中看到 USBstyx 驱动程序
请告诉我您看到的内容

布莱恩
你(们)好,Bryan
以下是 adcpro_evm.ini 的内容
[ADCProPlugin]
NAME=ADS1256EVM
PluginType=EVM
FactoryV=ADS1256EVMFactory.vi
PanelVI=ADS1256EVMPanel.vi
版本=2.0.3
Build=5
Debug=false
EEPROMVerify=false
它是相同的。
如果我们再也不能订购新套件了吗?
谢谢。