Other Parts Discussed in Thread: ADC3441
大家好、
我的一位客户正在考虑将 ADC3441用于他们的新产品。
他们目前有以下问题。 请问您能给我回复一下吗?
问题1. ADC3441的最小采样率是多少? 是15Msps 吗?
问题2. 如果 Q1的答案是15Msps、那么在单线制模式下、CLKP 和 CLKM 端子的时钟输入频率是多少?
是15MHz 吗?
问题3. 我们可以在 ADC3441~3444数据表的表1和表2中看到"采样频率(MSPS)"、依此类推。
此采样频率(MSPS)是否与 ADC 采样率(MSPS)相同?
问题4. 如果 Q3回答是、为什么数据表第43页的图138 (功率与采样频率(单线制模式))的 X 轴最小值为10MSPS?
我认为它应该是15MSPS。 我的理解是否正确?
非常感谢您的答复。
此致、
Kazuya。