This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3441:ADC3441的最小采样率是多少?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3441

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1133538/adc3441-what-is-the-minimum-sampling-rate-of-adc3441

器件型号:ADC3441

大家好、

我的一位客户正在考虑将 ADC3441用于他们的新产品。

他们目前有以下问题。 请问您能给我回复一下吗?

问题1.  ADC3441的最小采样率是多少? 是15Msps 吗?

问题2. 如果 Q1的答案是15Msps、那么在单线制模式下、CLKP 和 CLKM 端子的时钟输入频率是多少?
    是15MHz 吗?

问题3. 我们可以在 ADC3441~3444数据表的表1和表2中看到"采样频率(MSPS)"、依此类推。
   此采样频率(MSPS)是否与 ADC 采样率(MSPS)相同?

问题4. 如果 Q3回答是、为什么数据表第43页的图138 (功率与采样频率(单线制模式))的 X 轴最小值为10MSPS?
    我认为它应该是15MSPS。 我的理解是否正确?

非常感谢您的答复。

此致、
Kazuya。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    Q1: 根据数据表第51页、建议的最小采样频率为15W。 对于2W 模式、建议的最小采样频率为20MSPS。   

    Q2: 是的、两个端子的输入频率都将为15MSPS。  

    Q3: 是的、正确。

    Q4: 该器 件可在低于15MSPS 的频率下工作、但仅在15MSPS 的最小采样频率下验证和保证数据表中的规格。

    此致、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    非常感谢您的回复。
    对客户和我都很有帮助。

    再次感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya。