您好、先生、
对于在 ADC12DJ5200RF 上偏置 TMSTP+信号、您有什么建议吗?
非差分设置。
如果需要任何特定的电压、还应偏置到哪个电压?
谢谢。
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、先生、
对于在 ADC12DJ5200RF 上偏置 TMSTP+信号、您有什么建议吗?
非差分设置。
如果需要任何特定的电压、还应偏置到哪个电压?
谢谢。
此致、
您好、Frank1、
我建议在 FPGA 上使用1.8V HSTL 或 SSTL 标准 IO。 通常情况下、FPGA 具有内部串联50欧姆电阻器、当 TMPSTP_LVPECL_EN = 1时、ADC 每个桥臂也具有50欧姆接地。 因此,从理论上讲,下面显示的电路应该可以正常工作,并且不 需要添加任何组件。 如果 FPGA 内部没有50欧姆串联电阻、您可以将它们添加到每条线路的电路板上。

此致、
Neeraj
Neeraj、您好!
客户希望确认以下事项、以确保其理解正确。
请原谅我提出更多有关这方面的问题、但我必须确保我正确理解您。
您所说的是、如果 TMSTP+比 TMSTP+高0.4V、它将是寄存器 A "1"。
如果 TMSTP+比 TMSTP+高0.3V -它将寄存器为"0"。 此外、如果差值("TMSTP+"-"TMSTP-")为0V 甚至-0.4V、则它将寄存器为"0"。
是这样吗?
谢谢。