This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RF:TMSTP+信号

Guru**** 2542240 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ5200RF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1047890/adc12dj5200rf-tmstp-signal

器件型号:ADC12DJ5200RF

您好、先生、

对于在 ADC12DJ5200RF 上偏置 TMSTP+信号、您有什么建议吗?
非差分设置。

如果需要任何特定的电压、还应偏置到哪个电压?

谢谢。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank1、

    我建议在 FPGA 上使用1.8V HSTL 或 SSTL 标准 IO。 通常情况下、FPGA 具有内部串联50欧姆电阻器、当 TMPSTP_LVPECL_EN = 1时、ADC 每个桥臂也具有50欧姆接地。 因此,从理论上讲,下面显示的电路应该可以正常工作,并且不 需要添加任何组件。 如果 FPGA 内部没有50欧姆串联电阻、您可以将它们添加到每条线路的电路板上。

    此致、

    Neeraj  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neeraj、您好!

    感谢您的回答。

    嗯、我们的实施略有不同。

    我们有一个我们想要更改的原始设计。

    输入是来自 RFoF 和交流耦合的单个滚轮模拟信号。 这意味着我们仅在输入端获得脉冲。


    数据表中的说明了输入(TMSTP)必须外部偏置的状态。

    是否有关于偏置的建议?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank1、

    这样、您就对 TSTP 进行了偏置、对我来说看起来还行。 您希望 TMSTP 引脚上的信号进行差分还是单端传输?

    此致、

    Neeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neeraj、您好!

    1) 1)我们希望使用1.1V 或1.9V 进行偏置、因为3.3V 会将噪声引入 ADC。
    2) 2)输入信号只是一个单端脉冲(1PPS)、这意味着当脉冲消失(由于交流耦合)时、ADC 的输入只会看到偏置(0.096V)差异、这小于 ADC 指定的0.4V 差分要求。
    这样做会起作用吗?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank1、

    是的、您可以使用1.1V 或1.9V 进行偏置。  

    是的、我认为您的建议应该起作用。  

    此致、

    Neeraj  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neeraj、您好!

    这是否意味着 ADC 要在 TMSTP 上检测到"0"、它只需要+-0.096V 之间的电压?
    为什么数据表中会指定0.4V 电压?

    输入是否存在迟滞?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neeraj、您好!  

    您是否可以花时间查看添加内容?
    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank1、

    如果差分电压低于0.4V、则输入会将其注册为"0"。 如果超过该值、则将其注册为"1"。

    此致、

    Neeraj  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neeraj、您好!

    客户希望确认以下事项、以确保其理解正确。

    请原谅我提出更多有关这方面的问题、但我必须确保我正确理解您。
    您所说的是、如果 TMSTP+比 TMSTP+高0.4V、它将是寄存器 A "1"。
    如果 TMSTP+比 TMSTP+高0.3V -它将寄存器为"0"。 此外、如果差值("TMSTP+"-"TMSTP-")为0V 甚至-0.4V、则它将寄存器为"0"。
    是这样吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank1、

    差分 TMSTP 输入检测到的信号为 TMSTP -(TMPP-)。 因此、结果应始终为正差分电压。   

    此致、

    Neeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neeraj、您好!

    您是否确实确定了这一点? 在这种情况下、这确实是一个奇怪的差分接收器。
    差分电压为正负。

    BR
    Magnus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关闭此帖子、因为有新帖子。