This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299-4:验证包含 ADS1299的信号链的方法

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC1282

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1048755/ads1299-4-ways-to-verify-the-signal-chain-consisting-ads1299

器件型号:ADS1299-4
主题中讨论的其他器件:DAC1282

您好!

我们正在使用此芯片构建 EMG 采集器件、并希望获取您的输入以验证信号链。 此外、如果可以选择注入已知信号、那么您是否会为此目的建议使用任何 DAC?  

谢谢、

SABA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Saba、

    您可以使用内部生成的测试信号进行器件功能检查和信号链验证。 有关测试信号的更多详细信息、请参阅第9.3.1.1.2节。 如果您需要验证信号链、包括外部输入电路、则可以使用外部 DAC。 TI 有许多不同的 DAC 用于此类目的。 具体的 DAC 及其实现方式将取决于您的设计的输入配置。

    谢谢

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TC:

    感谢您的回答。 我们将在增益为24的情况下使用4个通道、并且我们希望以非常高的分辨率输入信号、以便我们可以验证系统是否能够检测到尽可能低的信号幅度。 您可以为此配置推荐 DAC 吗?

    谢谢、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Saba、

    请查看 DAC1282数据表(请参阅以下链接)、以查看其性能是否满足您的要求。 我不支持 DAC 产品线、因此可能有更好的 DAC 适合您的应用。 如果您对 DAC 有特定的设计要求、我建议将其发布到数据转换器 E2E 论坛、以便 DAC 产品团队根据您的需求提供最佳的 DAC 建议。

    https://www.ti.com/product/DAC1282 

    谢谢

    -TC