Other Parts Discussed in Thread: DAC1282
主题中讨论的其他器件:DAC1282
您好!
我们正在使用此芯片构建 EMG 采集器件、并希望获取您的输入以验证信号链。 此外、如果可以选择注入已知信号、那么您是否会为此目的建议使用任何 DAC?
谢谢、
SABA
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Saba、
请查看 DAC1282数据表(请参阅以下链接)、以查看其性能是否满足您的要求。 我不支持 DAC 产品线、因此可能有更好的 DAC 适合您的应用。 如果您对 DAC 有特定的设计要求、我建议将其发布到数据转换器 E2E 论坛、以便 DAC 产品团队根据您的需求提供最佳的 DAC 建议。
https://www.ti.com/product/DAC1282
谢谢
-TC