This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4222:时钟输入检查

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS4222, CDCE72010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1046870/ads4222-clock-input-check

器件型号:ADS4222
主题中讨论的其他器件: CDCE72010

您好!

我使用1.8V CMOS 单端时钟来驱动 ADS4222时钟输入。

由于 CLK_M 连接到 VCM (0.95V)、它是否应使 CLK_P 超过1.8V? 有任何风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaoc强、

    LVCMOS 单端交流耦合配置的建议输入时钟振幅为1.5V。(请参阅此处数据表的第11页: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads4222.pdf?ts=1634850418269&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FADS4222)

    此致、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我明白了。 市场上的大多数时钟为1.8V 或3.3V。 您是否有任何推荐的低抖动时钟 IC? 我需要2通道输出来同步2个 ADS4222。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaoc强、

    TI 网站上提供了大量时钟缓冲器供您选择。

    如果您让我们更详细地了解您的需求、我们可以帮助您进行选择。

    否则、请查看下面的链接、您将可以开始使用该链接。

    www.ti.com/.../products.html

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 1)一个输入= 50MHz

    2) 2) LVDS 输出、 输出相位应相同。

    3) 3) ADS4222的低抖动

    是否有任何建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaoc强、

    您是否需要缓冲器型解决方案或完整时钟解决方案(具有 PLL 等)?

    您能告诉我们当前 EVM 上有什么吗? 是否已经有任何时钟解决方案?

    此致、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaoc强、

     CDCE72010采用 EVM 设计、是适用于 ADS4222的时钟缓冲器。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    缓冲器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、但我认为 CDCE72010的设计已经结束了。 我只需要两个通道输出、而不需要其他功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaoc强、

    明白。 请参阅以下选项。

    此致、

    Rob