This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1106M05:输入引脚上的可接受电压

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1048675/amc1106m05-acceptable-voltage-on-input-pins

器件型号:AMC1106M05

您好!

我在查看 AMC1106x 的数据表、在典型应用部分中、可以看到分流电阻器可以连接到热线路。

数据表中还提到、IC 输入引脚上的电压为几伏。

我想知道是否可以将分流电阻器放在电压为48V 或240V 总线的热侧、还是必须放在低侧?  

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zahra、您好!

    分流器可以放置在热侧、但需要注意确保根据数据表规格、共模处于适当的范围内。 我从数据表中获取了另一幅图像、并将介绍建议的设置。  

    所附图像更清楚地显示了这一点、但实质上、为了满足共模范围规格、AVDD 应保持"浮动"并连接到用户端。 此外、GND 应连接到分流器的底部。 在隔离 AVDD 的情况下、相对于分流电阻器的底部、Vin 为3.3V 至5V、这使得输入范围保持在+/- 250mV 以内。  

    此致、
    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron、

    感谢您能再接再用。 我知道当您说 AVDD 应该保持"浮动"时,但您说的"并连接到用户端"是什么意思? 我是否将其保持浮动或连接到某个位置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zahra、您好!

    对这里的任何混乱表示歉意。 AVDD 应 由其自己的隔离式电源轨供电、即电容压降电源或隔离式变压器绕组。 如果您有多个 AMC、则每个 AVDD 电源都将相互隔离、每个 AVDD 都有自己的隔离式电源轨。  

    我希望这一点更清楚一点!

    此致、
    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Aaron、这很有帮助。 感谢您的支持。

    此致

    Zahra Derafshi