您好!
我在查看 AMC1106x 的数据表、在典型应用部分中、可以看到分流电阻器可以连接到热线路。

数据表中还提到、IC 输入引脚上的电压为几伏。

我想知道是否可以将分流电阻器放在电压为48V 或240V 总线的热侧、还是必须放在低侧?
提前感谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我在查看 AMC1106x 的数据表、在典型应用部分中、可以看到分流电阻器可以连接到热线路。

数据表中还提到、IC 输入引脚上的电压为几伏。

我想知道是否可以将分流电阻器放在电压为48V 或240V 总线的热侧、还是必须放在低侧?
提前感谢
Zahra、您好!
分流器可以放置在热侧、但需要注意确保根据数据表规格、共模处于适当的范围内。 我从数据表中获取了另一幅图像、并将介绍建议的设置。

所附图像更清楚地显示了这一点、但实质上、为了满足共模范围规格、AVDD 应保持"浮动"并连接到用户端。 此外、GND 应连接到分流器的底部。 在隔离 AVDD 的情况下、相对于分流电阻器的底部、Vin 为3.3V 至5V、这使得输入范围保持在+/- 250mV 以内。
此致、
Aaron Estrada