This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7138-Q1:Addr 引脚电压高于2V

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7138
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1047872/ads7138-q1-addr-pin-voltage-goes-higher-than-2v

器件型号:ADS7138-Q1
主题中讨论的其他器件:ADS7138

您好!

我的定制板 ADS7138器件地址引脚保持断开状态。 R1和 R2均为 DNP。 我在工作15分钟后遇到地址引脚电压升至4.2V 的问题。 在某些情况下、器件停止运行。  

请给出建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    地址引脚可保持悬空、这将表示器件地址为10h。 请您分享原理图并进行布局。  

    我怀疑有耦合到这个引脚上、这意味着这个引脚上显示了另外一个信号源、这可能是由于布局的原因。 或者、该引脚未被预期地连接、检查该引脚和附近的任何信号之间的导通性有助于确定这一点。  

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经检查了引脚和地址引脚之间的导通性、似乎没有直接连接。

    我已经用下面的结果监控了地址引脚和去耦引脚。

    a)在某些电路板中、地址引脚稳定在0.2V、并衰减至1.78V。

    b)一些电路板中的地址引脚以恒定电压上升至4.5V、而在另一个电路板中、其衰减电压为1.78/2.0V 时持续变化。 每当地址 引脚电压大于4.0V 时,解码引脚电压将变为2.0V,当地址引脚变为正常(0.2V)时,解码引脚电压将变为1.8V。 使用 Decap 引脚1.0uF 电容器。 下面的两张图片表示示波器对地址线的捕获

    问题:在上述条件下(地址引脚电压变化)。 在 I2C 扫描仪上检测到一些电路板、而有些电路板无法正常工作。

    下图显示了地址引脚(蓝色)和破孔引脚(黄色)。

    问题2:在某些电路板中、我得到的衰减电压为4.0。 在这种情况下、DECAP 引脚显示的是使用 Vdd 引脚时的28-30欧姆电阻。 这是否意味着芯片出现故障或发生故障。  

    我已附上 board.e2e.ti.com/.../7357.PAGE2.pdf 的原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图看上去一般都不错。  

    地址引脚不应设置为高于2.1V。 此外、器件无法驱动该引脚。  如果地址引脚上有电压、则它将来自外部源。  

    看到电压为4V 时、我认为这与 AVDD 轨相关。  

    一种方法是将地址引脚接地、这将降低受此影响的任何电压轨。  

    器件在发布到市场之前都经过测试、任何有故障的器件都将被移除。 我建议将器件切换到已知正常的电路板、以确认这是器件、而不是电路板。 已知良好的器件也可以在故障电路板上进行测试、以确定电源。  

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将尝试将地址引脚接地并进行检查。 将在某些故障电路板上重新安装/更换器件。