This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1258-EP:ADS1258-EP

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1258-EP, ADS1258

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1048599/ads1258-ep-ads1258-ep

器件型号:ADS1258-EP
主题中讨论的其他器件: ADS1258

你(们)好

我对 ADS1258-EP 的外部时钟源要求有疑问。

它是否必须 是16MHz? 或者外部源可以是任何其他频率、例如12.5MHz? 使用非16MHz 会产生什么影响?

提前感谢您的回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahamd、

    根据 ADS1258数据表、时钟频率(fCLK)可在0.1MHz 至16MHz 之间变化。 还请确保满足占空比要求。

    fCLK 变化的结果是数据速率相应地扩展。 有关16MHz 下的标称数据速率、请参阅表5。 例如、如果您设置 DRATE[1:0]= 11b、当 fCLK = 16MHz 时、数据速率将为125kSPS;当 fCLK = 8MHz 时、数据速率将为62.5kSPS。

    此外、根据第16页的"ADC 输入"部分中的说明、有效输入阻抗是 fCLK 的函数。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好。 感谢您及时提供技术见解 Bryan