This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1282:ADS1282

Guru**** 2554750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1047354/ads1282-ads1282

器件型号:ADS1282

我们正在对下面列出的 TI 器件进行延期起诉协议(DPA)。  根据 MIL-STD-883、TM 2018、平面裸片不需要 SEM。  裸片是否完全平面且无氧化层阶跃?  是否使用了化学机械抛光(CMP)工艺?  还是需要 SEM?

5962L1423101VXC (ADS1282-RHA)

5962R1320202VXC (TPS7H1101A-R

5962-1620701VXC (CDCLVP111HFG-V)

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    请给我几天时间与团队进行交谈、并与您私下联系。

    最棒的

    Cole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    根据离线讨论、我将关闭此主题。

    谢谢、

    Cole