This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8588S:如何将微控制器与 ADC 连接?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8588S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1047962/ads8588s-how-to-interface-microcontroller-with-adc

器件型号:ADS8588S

您好!

我们有 LPC1788微控制器、希望与 ADS8588S 连接。

那么我们如何进行连接呢?

此外、我们还需要采样率和数字数据读取方面的帮助。

如果您遗漏了一些内容、我们欢迎您提出建议。   

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manoj、

    ADS8588S 支持标准并行和串行接口、 所有信息均包含在 ads8588s 数据表中此外、EVM 用户指南 也是一个很好的参考、其中包含 EVM 电路板的原理图。 我建议您首先查看这两个文档、如果您有疑问、请告知我们。

    实际采样率由 CONVSTA 和 CONVSTB 信号实现、请检查数据表中图1 - 6中的时序以了解采样和数据读取情况。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、

    感谢你的答复。

    没有任何有关" PHI 控制器板"的文档、因此我们将 ADS8588与微控制器的连接混淆了。

    此致、

    曼诺伊