请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS8588S 您好!
我们有 LPC1788微控制器、希望与 ADS8588S 连接。
那么我们如何进行连接呢?
此外、我们还需要采样率和数字数据读取方面的帮助。
如果您遗漏了一些内容、我们欢迎您提出建议。
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Manoj、
ADS8588S 支持标准并行和串行接口、 所有信息均包含在 ads8588s 数据表中、 此外、EVM 用户指南 也是一个很好的参考、其中包含 EVM 电路板的原理图。 我建议您首先查看这两个文档、如果您有疑问、请告知我们。
实际采样率由 CONVSTA 和 CONVSTB 信号实现、请检查数据表中图1 - 6中的时序以了解采样和数据读取情况。
此致、
戴尔