This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSC2046E:使用来源良好的等效 TI 器件替换过时的触摸屏控制器 IC

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7843, ADS7846, TSC2046E, TSC2046, TSC2008

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1045201/tsc2046e-replacing-an-obsolete-touch-screen-controller-ic-with-a-well-sourced-equivalent-ti-device

器件型号:TSC2046E
主题中讨论的其他器件: ADS7843ADS7846TSC2046TSC2008

尊敬的技术支持:

 

我们已建立销售点产品线、该产品线具有基于 SEMTEC SX8650 I2C 接口 TSC 芯片(12DFN 封装)的4线电阻式触摸屏接口。  该芯片最近重新归类为过时、制造商未提供替代产品。  

 这就要求我们修改设计、以包含替代方案。 在对我的器件进行一些研究后、TI 似乎拥有一系列器件、我希望这些器件将适合我们的应用、并在未来提供稳定的多部件替代来源。  我正在考虑将 TSC2046EIRGV 用作重新设计的目标器件。

 下面是我为选择此组件而开发的一个理由。 我希望您愿意对其进行审核、并指出...

               ...我对产品关系的理解是正确的。

               ...这是一个很好的策略、可确保长期可靠的供应、并提供多种有用的替代直接替代器件选择。

               (笑声) 建议在新设计中使用上述所有或部分器件。

 您是否还会推荐此产品选择以外的其他产品?

 提前感谢您的帮助。

 

理由:

我们在设计中已经建立了 SPI 接口、并且更喜欢通过与传统器件一起使用的 I2C 使用该接口。

我们的制造工艺不利于使用 BGA 封装、而 SSOP 尺寸的封装会在将其安装到现有 PCB 布局中时带来更多问题、因此 VQFN-16封装似乎是最容易实现的。

 此器件的设计进展似乎...

ADS7843--ADS7846--TSC2046I--TSC2046E--TSC2008I

ADS7843仅采用 SSOP 封装。 ADS7843之外的四个器件均采用 VQFN-16封装。 该封装优于(T) SSOP (物理尺寸过大)或 BGA (组装和检查困难)。

这些器件都具有 SPI 接口、并且采用 VQFN-16封装、具有快插兼容封装。

所有这些 VQFN-16器件均被 TI 列为有效器件、我发现所有这些器件都有不同级别的分销商库存。

 我认为基本的“基于命令”TSC 功能是完整执行的,并与 ADS7846至 TSC2046E 范围的三个部分的相同引脚分配相关联,其中添加了各种辅助功能,一些与封装的额外引脚相关联。  除了 ADS7846上提供的功能外、我们不需要任何其他附加功能。 因此、我认为我们固件开发平台库中的 TSC2046驱动程序(正如我们将使用它)可能会扩展到这3个器件型号范围、因为我们不需要这些额外的功能。  

 TSC2008I 与该组的不同之处在于、它仍然为基本 TSC 接口共用相同的封装和引脚排列、但它具有一组基于寄存器控制的更高级内部状态机的 TSC 函数、可将处理器上的一些负载移出并移入芯片。  因此、该变体可以提供将其放入并使用它来卸载某些处理器开销的机会。 我认为驱动程序库不支持此功能。  但是、如果在未来几年中推入、较旧的器件系列变得越来越少、或者我们需要恢复一些处理器带宽、那么这可以提供(仅限软件版本)硬件兼容的插件替代方案。

 我将重点介绍德州仪器 P/N TSC2046EIRGV TSC 作为主要的重新设计目标器件。

目前有深度库存(>25K 件)。

此“E”版本部件改进了静电硬化。

 

将 SPI 接口扩展到它...

我会使用其中一个孤立的 I2C-SCL/SDA 信号来实现/CS 信号。

TSC2008上没有显示 BUSY 信号、我不确定 TSC2046上是否需要该信号。 我们计划使用的驱动程序不引用 BUSY 信号。

我可能可以使用剩余的孤立 SCL/SDA 信号来支持它,但我不必这样做,因为由于电路密度问题, 我可能需要重新调整电路板上的迹线路径,以将 MISO 信号扩展到 TSC 芯片位置。

 我认为 、根据 VQFN-16封装的引脚排列、这一切都将映射到电路板中:

 3.3V 至+Vcc (5)、IOVDD (14)

触摸屏至(6、7、8、9)

SPI-MISO 至 D-OUT (16)

SPI-MOSI 转 D-IN (2)

SPI-CLK 至 DCLK (4)

I2C SCL 或 I2C SDA 至/CS (3)

I2C-SDA 被重新用于承载 MISO 或 BUSY (1)

触摸 IRQ 至/PENIRQ (15)

GND 至 GND (10)、Vbat (11)、AUX (12)

N.C.至 Vref (13)

 

 您是否认为这是长期解决方案的有效方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您使用我们的器件开发您的产品时提供帮助。

    我将在下周初的几天内对此进行回顾。

    此致、

    Carson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、TSC2046似乎是一种替代方案。 我建议您向我发送一份初步原理图、 我可以 为您进行确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sanjay、

    我不太担心接口问题、因为我们将 使用现有电路板并使用分线板将芯片连接到电路中、从而验证这一点。  

    对我来说最重要的是、我选择了一个可能在未来一段时间内通过分销渠道提供的器件。  

    您能告诉我该系列器件的当前和长期可用性是什么? 如果我们在中设计 TSC2046EIRGV、那么我们是否可以相信在 未来5年内我们将能够获得这些器件?

    谢谢。

    John Bednarz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    我正在为您检查此内容。 我会在一段时间内回来讨论这个问题。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    我在内部进行了检查。 没有计划将此器件淘汰。