主题中讨论的其他器件:AFE7422
AFE7422和 TSW14J57、在 DAC 页面中使用模式4。 加载此数据、我可以看到 pluse CW 信号 输出、就像这样

我发送的数据就像这样。 它在加载文件时丢失数据?????

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
AFE7422和 TSW14J57、在 DAC 页面中使用模式4。 加载此数据、我可以看到 pluse CW 信号 输出、就像这样

我发送的数据就像这样。 它在加载文件时丢失数据?????

您好、Li、
您可能会看到此问题、因为 DAC 链路受到干扰。 要解决此问题、您需要切换到收发器模式 ini 文件。
切换 ini 文件之前、请确保您可以确认 DAC 输出端是否存在 HSDC Pro 创建的音调。 确认 DAC 输出是否存在后、您可以将 ini 文件切换为收发器模式 ini "AFE74xx_TX_Mode4_xcvr"、然后再次按发送。 完成此更改后、您应该能够加载外部图形并将其发送到 DAC。
随附了有关如何将 AFE7422与 TSW14J57配合使用以及如何创建 AFE74xx_TX_Mode4_Xcvr ini 文件的说明。 创建修改后的 ini 文件时、请确保其名称与原始文件的名称不同。
e2e.ti.com/.../AFE7422EVM--TSW14J57.pptx
此致、
David Chaparro
您好、Li、
已连接固件。
e2e.ti.com/.../3107.TSW14J57RevE_5F00_16L_5F00_XCVR_5F00_ADCBRAMDACDDR.zip
此致、
David Chaparro