This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J57EVM:在 AFE74xx_TX_Mode 4中发送信号时、似乎工作错误、加载文件时丢失数据

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1045178/tsw14j57evm-when-send-signal-in-afe74xx_tx_mode-4-it-seems-works-wrong-lost-data-when-loading-file

器件型号:TSW14J57EVM
主题中讨论的其他器件:AFE7422

e2e.ti.com/.../ADC_5F00_2.csv

AFE7422和 TSW14J57、在 DAC 页面中使用模式4。 加载此数据、我可以看到 pluse CW 信号 输出、就像这样

我发送的数据就像这样。   它在加载文件时丢失数据?????

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li、

    您可能会看到此问题、因为 DAC 链路受到干扰。 要解决此问题、您需要切换到收发器模式 ini 文件。

    切换 ini 文件之前、请确保您可以确认 DAC 输出端是否存在 HSDC Pro 创建的音调。 确认 DAC 输出是否存在后、您可以将 ini 文件切换为收发器模式 ini "AFE74xx_TX_Mode4_xcvr"、然后再次按发送。 完成此更改后、您应该能够加载外部图形并将其发送到 DAC。  

    随附了有关如何将 AFE7422与 TSW14J57配合使用以及如何创建 AFE74xx_TX_Mode4_Xcvr ini 文件的说明。 创建修改后的 ini 文件时、请确保其名称与原始文件的名称不同。

    e2e.ti.com/.../AFE7422EVM--TSW14J57.pptx

    此致、

    David Chaparro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这不是原因,我再试一次,但 它仍然 不起作用。 在哪里可以下载 FPGA 项目、我想在 FPGA 项目中进行调试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li、

    已连接固件。

    e2e.ti.com/.../3107.TSW14J57RevE_5F00_16L_5F00_XCVR_5F00_ADCBRAMDACDDR.zip

    此致、

    David Chaparro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将其与 Quartus 16.1标准一起使用,第一次它警告我升级 IP, 然后升级失败。只有 Qsys 不显示版本。 另一个 IP 愿景是16.1,不需要升级

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、李阳

    在 Quartus 中、您是否使用"手动升级"选项、使用"在编辑器中升级"按钮来升级 IP?

    此致、

    David Chaparro