This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS130E08:模拟输入频谱

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS130E08, ADS131A04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1046443/ads130e08-analog-input-specefication

器件型号:ADS130E08
主题中讨论的其他器件: ADS131A04

大家好、

我想测量项目电力线的电流值。 我需要具有最大5ksps 的采样率和3个通道的同步采样,因此我为我的应用选择 ADS130E08。 但在阅读相同的数据表时、我发现很难理解差分输入的概念。 请给我解释一下。 如果我想测量市电0-30A rms 范围内的电流、应该如何确定该 ADC 模拟引脚的 CT 和输入电压。 输入共模电压背后的概念是什么? 如果我使用2.4V 内部基准电压、AVDD 3.3V 和 PGA 增益1、则模拟输入的限制是多少。 数据表中显示了 FSDI 4.8V 这意味着什么? 我是否需要在 ADC 输入端提供直流偏置交流信号?

此致、

葡萄园   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vineyeth、

    感谢您的发帖。

    我们 的 TI 高精度实验室- ADC 门户提供了一些有关上述主题的非常全面的培训视频。 我认为第4.1节将介绍差分电压和共模电压之间的差异、这两种电压适用于 SAR 和 Δ-Σ ADC。

    每个输入引脚上的绝对电压受电源(AVDD 和 AVSS)限制、而差分输入电压受 ADC 满量程范围(-VREF/增益至+VREF/增益)限制。 您将需要调整 CT 和分流电阻器值的大小、以便将差分电压保持在范围内。  

    如果分流器的低侧以接地为基准、则可以使用双极类比电源(即+/-2.5V)、使共模接近 ADC 的1/2 Vs。 这可为您在任一输入引脚上提供最大的余量。

    您可能会考虑的另一个器件是 ADS131A04、它具有集成的负电荷泵、因此信号可以在没有负电源的情况下低于接地。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的回答。 然后、我将检查高精度实验室。  

    此致、

    葡萄园