Other Parts Discussed in Thread: ADS130E08, ADS131A04
主题中讨论的其他器件: ADS131A04
大家好、
我想测量项目电力线的电流值。 我需要具有最大5ksps 的采样率和3个通道的同步采样,因此我为我的应用选择 ADS130E08。 但在阅读相同的数据表时、我发现很难理解差分输入的概念。 请给我解释一下。 如果我想测量市电0-30A rms 范围内的电流、应该如何确定该 ADC 模拟引脚的 CT 和输入电压。 输入共模电压背后的概念是什么? 如果我使用2.4V 内部基准电压、AVDD 3.3V 和 PGA 增益1、则模拟输入的限制是多少。 数据表中显示了 FSDI 4.8V 这意味着什么? 我是否需要在 ADC 输入端提供直流偏置交流信号?
此致、
葡萄园