Other Parts Discussed in Thread: TX7316
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TX7316 您好,
TX7316无法工作、无法使用 片外波束形成模式生成脉冲、
HV 为+/-5.5V,AVVDD 为1.8V,
将 BF_CLKP 和 BF_CLKM 均接地、
TR_BF_SYNCP/M 接地、
重新同步=0、 LVL_3Z_5至接地 3级模式
IN_A1_0/IN_A1_1 (单端发送器),第一个 IN_A1_0生成一个正脉冲,继续,IN_A1_1生成另一个脉冲,但 OUT_A1_0/OUT_A1_1没有任何单脉冲;
另一个问题:上电后,datashee 表示 具有片外波束形成模式,也就是说我们不需要初始化 SPI 接口,对吧?
此致、
Charlin