This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TX7316:TX7316片外波束形成模式

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TX7316

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1046709/tx7316-tx7316-off-chip-beamforming-mode

器件型号:TX7316

您好,

TX7316无法工作、无法使用 片外波束形成模式生成脉冲、

HV 为+/-5.5V,AVVDD 为1.8V,

将 BF_CLKP 和 BF_CLKM 均接地、

TR_BF_SYNCP/M 接地、

重新同步=0、 LVL_3Z_5至接地  3级模式

IN_A1_0/IN_A1_1 (单端发送器),第一个 IN_A1_0生成一个正脉冲,继续,IN_A1_1生成另一个脉冲,但 OUT_A1_0/OUT_A1_1没有任何单脉冲;

另一个问题:上电后,datashee 表示 具有片外波束形成模式,也就是说我们不需要初始化 SPI 接口,对吧?

此致、

Charlin