This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC128S052-Q1:转换后的数据(DOUT)是来自当前地址还是之前地址(DIN)?

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC128S052

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1045310/adc128s052-q1-is-the-converted-data-dout-from-the-current-or-previous-address-din

器件型号:ADC128S052-Q1
主题中讨论的其他器件:ADC128S052

我假设由于前3个 SCLK 周期、ADC 处于跟踪模式、并且在第5个 SCLK 周期后捕获所有地址位、因此 ADC 将跟踪来自前16位 SPI 周期的地址位、无论它是否处于连续模式 (每个 SPI 帧进行多次转换)或正常模式(每个 SPI 帧进行一次转换)。

但我对数据表中的以下段落感到困惑。

"

由于 ADC128S052能够采集、因此无需包含上电延迟或虚拟转换
在上电后立即进行的第一次转换中将输入信号转换为全分辨率。 第一个转换结果
加电后是 IN0。

"

我想知道本段中"加电"是什么意思。

1) 1) ADC 实际加电时、Va 和 Vd 是多少?

  (电压轨上电后仅使用一次?)

2) 2)当芯片选择从高电平变为低电平时、是不是这样?

  (那么、如果这种上电后的第一个转换结果始终为 IN0、如何选择下一个地址?)

3) 3)在  连续模式下、它何时从第16个周期转换到第17个周期?

最后、我想知道我是否可以从仅8次转换(16 * 8个 SCLK 周期)中获取所有8通道数据?  或者我需要9次转换(16×9个 SCLK 周期)吗?

芯片选择信号在重新将其置为低电平之前是否有保持高电平的最短时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    你的理解是正确的,请允许我澄清该段试图说什么。 请记住、这款器件是在将近20年前发布的、在那时、器件需要更长的时间才能稳定下来、并且所有内部模块都已加电并准备就绪、 一些器件建议发送"虚拟"转换并将数据从虚拟转换中丢弃、以启动器件。  该器件不需要该功能。 第一个帧将导致正常运行(选择多路复用器输入)并输出正确的数据。  

    1.上电是指当 VA 和 Vd 从接地上升到预期电压时。 首次为器件提供电源引脚上的电压时。  

    不可以、此处的上电不是指 CS 的任何状态。

    3.否

    您将需要9个帧、采集转换数据需要一个帧延迟。 这意味着在帧 N 中、用户使用地址位选择要采样的通道、在下一帧、帧 N +1中、输出测量被计时输出。  

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cynthia、感谢您的澄清。

    您能否帮助回答我的另一个问题:

    "

    芯片选择信号在重新将其置为低电平之前是否有保持高电平的最短时间?

    "

    此外、这意味着我实际上可以在上电后仅从8帧获取所有8通道数据、对吧?

    此后、我只需要8个帧用于后续的任何请求、对吧?

    因为上电后的第一个帧在通道0上被预先选择并且将转换通道0。

    我可以让第一个帧寻址通道1 (在转换通道0时)。

    :(等)

    第8个(最后一个)帧寻址通道0 (同时转换通道7)。

    另一个问题是、只要 ADC 芯片电压轨不掉电、ADC 芯片是否会无限期地寄存并保留从 MOSI 线路获取的地址、而不管芯片选择的高电平持续多长时间?

    谢谢、

    艾伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、  

    CS 声明的最短高电平时间似乎没有、但通常的做法是时钟周期。 此外、还有与 SCLK 和 CS 相关的时间要求、需要满足这些要求。 让我解释一下时序规格、因为这是一个常见问题、因为最小值小于典型值。 器件发布时、有不同的方法来指定不再使用的要求。 最好遵循典型值。  

    正确、如果您的应用从通道0开始、并使用第一个帧选择 CH1、那么是、您可以使用8帧来获取所有通道。  

    正确、只要器件的电压没有明显下降、就会在下一帧中对选定的通道进行采样。  

    此致、

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Cynthia!