Other Parts Discussed in Thread: ADC128S052
主题中讨论的其他器件:ADC128S052
我假设由于前3个 SCLK 周期、ADC 处于跟踪模式、并且在第5个 SCLK 周期后捕获所有地址位、因此 ADC 将跟踪来自前16位 SPI 周期的地址位、无论它是否处于连续模式 (每个 SPI 帧进行多次转换)或正常模式(每个 SPI 帧进行一次转换)。
但我对数据表中的以下段落感到困惑。
"
由于 ADC128S052能够采集、因此无需包含上电延迟或虚拟转换
在上电后立即进行的第一次转换中将输入信号转换为全分辨率。 第一个转换结果
加电后是 IN0。
"
我想知道本段中"加电"是什么意思。
1) 1) ADC 实际加电时、Va 和 Vd 是多少?
(电压轨上电后仅使用一次?)
2) 2)当芯片选择从高电平变为低电平时、是不是这样?
(那么、如果这种上电后的第一个转换结果始终为 IN0、如何选择下一个地址?)
3) 3)在 连续模式下、它何时从第16个周期转换到第17个周期?
最后、我想知道我是否可以从仅8次转换(16 * 8个 SCLK 周期)中获取所有8通道数据? 或者我需要9次转换(16×9个 SCLK 周期)吗?
芯片选择信号在重新将其置为低电平之前是否有保持高电平的最短时间?