This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC7904连接

Guru**** 2782635 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC7924

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1045820/amc7904-interfacing

主题中讨论的其他器件:AMC7904AMC7924

我们 正在针对 TDD 应用评估 TI AMC7904、我们需要控制8个 FET 的栅极偏置。 我们考虑使用两个 TI AMC7904器件来控制8个 GaN FET。

为了节省射频部分的空间、我们将评估使用 AMC7904的 PA_ON 信号控制的两个漏极电源开关(高电流 PMOS 开关)是否可以替换为所有8个 PA GaN FET 共用的单漏极电源开关。

  • 需要了解两个 AMC7904器件是否支持上述配置?
  • 我们能否组合两个 AMC7904的 PA_ON 控制输出来控制8 PA GaN FET 的单漏极电源开关?
  • 在这种情况下、是否会符合所有8pA GaN FET 的加电和断电排序?
  • 请告诉我们您对此的建议?

 我们考虑了 AMC7924。 但是、通过查看数据表、我们不会看到对 TDD 开关控制的支持、我们可以在 AMC7904器件中看到这种支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Louis、

    根据您的开关要求、两个 AMC7904可能足以满足此应用。  请注意、每个7904有两个 OUTx 引脚。  这些引脚可以具有快速 Vgs-on 至 Vgs-pinchoff 转换以及快速 Vgs-pinchoff 至 Vgs-on 转换。  另外两个通道 DAC0和 DAC3仅具有从 Vgs 到 Vgs 引脚切换的快速 Vgs。

    2. Pa-on 引脚是推挽式设计,因此不应将其直接短接在一起。  您可以在两个输出上实现与门、也可以将一个器件的 PA-ON 输出连接到另一个器件的 ALARMIN 输入。  这将允许进行菊花链类型配置。

    如果两个 PA-ON 输出为 AND、或者它们是菊花链式的、那么启动仍是可以的。

    AMC7924不具备 TDD 的快速切换功能。  您将需要外部模拟开关。

    谢谢、

    Paul