This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J60:LMFS=8224时的字和字节序列

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS54J60, TSW54J60EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1043437/ads54j60-word-and-byte-sequence-for-lmfs-8224

器件型号:ADS54J60
主题中讨论的其他器件: TSW54J60EVM

您好!

我使用了 TSW54J60EVM (用于评估 ADS54J60)以及具有 JESD204IP 的 Xilinx 演示板。 我已使用正确的 PLL/JESD 设置获得有效的 ADC 数据。  采样率为983.04MHz、帧模式为8224、sysRef 分频器为768。

但是、我很难获得校正器 ADC 字顺序。 在 FPGA 侧、对于每个模拟通道、有8个字:对于通道 A、gt0[31:0]至 GT3[31:0];对于 gt7[31:0]、GT4[31:0]至 gt7[31:0]。  对于每个通道、有8个16位字。   这8个字的顺序是什么? ADS54J60上是否有用于定义该序列的寄存器?  例如,A3[31:16]是否早于 A3[15:0]?  A2[15:0]是否早于 A1[15:0]?  如果没有正确的 ADC 字序列、对于正弦波形、我得到的正弦波形每8个字中都有锯形。

从 ADS54J60数据表中、我发现图2显示了 N 个样本、N+1个样本。 但它不显示哪个通道(DA0或 DA1)具有较早的样本。  

第二个问题是16位字内的字节顺序、我不知道如何控制它并观察到随机字节顺序。 例如、对于 A3、校正器字节顺序可以是 A3[31:16]和 A3[15:0]。 对于同一帧、A2字节顺序为 A2[23:16、31:24]和 A2[7:0、15:8]。  我尝试在 GUI 中使用"触发 ADC 数据"、但它似乎无法完全控制一个16位字中的字节顺序。

提前感谢您的任何建议。

-Yuke

ADS54J60数据表中的采样图

  

ADS54J60中的表11

Xilinx 端的 JESD204B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuke、

    CHA 的数据如下:

    第一个样本位于通道 DA2上。 每帧有两个八位位组。 第一个八位位组是15:8位、第二个八位位组是7:0位。

    第二个采样在通道 DA3上。 每帧有两个八位位组。 第一个八位位组是15:8位、第二个八位位组是7:0位。

    第3个采样位于通道 DA1上、第4个采样位于通道 DA2上。

    然后重复此顺序。 该序列对 CHB 有效、但使用通道 DB0-DB3。

    翻转 ADC 数据的第一个八位位组为0:7位、第二个八位位组为8:15位。

    我不熟悉 Xilinx 如何处理数据、但这就是它从 ADC 中输出的方式。

    此致、

    Jim