Other Parts Discussed in Thread: ADS1260
您好!
我想使用 ADS1260测量0V-2V5之间的信号。
为此、我使用内部基准(REF (06h)= 10h)。
PGA 设置为旁路模式(PGA (10h)= 80h)。
多路复用器设置为 AIN0和 AINCOM (INPMUX (11h)= 10h)。
AVDD = 5V
DVDD = 3V3
AVSS = DVSS = AINCOM = GND
AIN0 = 0V - 2V5之间的信号
为什么我在 AIN0上的2V5值仅在7FFFFFh 而不是 FFFFFFh?
为什么我可以在旁路模式下测量高达-2V5的 AIN0上的负电压?
根据数据表9.3.1.1或图48、I 绝不应向输入施加低于 AVSS - 0V3的负电压、但在第9.3.2章或表4中、说明在增益为1的 PGA 模式下、输入电压可能为+/- 2V5。 我是否理解数据表错误或数据表中是否有错误?
此致