This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1260:旁路模式、分辨率

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1260

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1041902/ads1260-bypass-mode-resolution

器件型号:ADS1260

您好!

我想使用 ADS1260测量0V-2V5之间的信号。
为此、我使用内部基准(REF (06h)= 10h)。
PGA 设置为旁路模式(PGA (10h)= 80h)。
多路复用器设置为 AIN0和 AINCOM (INPMUX (11h)= 10h)。
AVDD = 5V
DVDD = 3V3
AVSS = DVSS = AINCOM = GND
AIN0 = 0V - 2V5之间的信号

为什么我在 AIN0上的2V5值仅在7FFFFFh 而不是 FFFFFFh?
为什么我可以在旁路模式下测量高达-2V5的 AIN0上的负电压?
根据数据表9.3.1.1或图48、I 绝不应向输入施加低于 AVSS - 0V3的负电压、但在第9.3.2章或表4中、说明在增益为1的 PGA 模式下、输入电压可能为+/- 2V5。 我是否理解数据表错误或数据表中是否有错误?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Klaus、您好!

    如果您在 AIN0和 AINCOM 之间进行测量、分别为2.5V 和0V、则您将测量+2.5V 的差分电压。 当您将其与 ADS1260内部基准(也是2.5V)进行比较时、您应该会看到一个正满量程代码、即7FFFFFh。 由于这是您从 ADC 获得的结果、ADC 似乎工作正常。

    要回答您的另一个问题、请考虑绝对电压和差分电压之间的差异。 任何模拟输入上的绝对电压都不能为 =AVSS。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    我是否正确地认为 ADS1260只有23位和一个符号位?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Klaus、您好!

    否、ADC 能够实现24位分辨率。 但是、您需要使用 ADC 的满量程范围来获得该值、即+/-VREF/gain. 如果您使用单端信号、那么您将仅使用+VREF/增益或输入范围的一半、例如最大23位

    但是、您可以将 AINN 偏置为1.25V、并将0-2.5V 输入信号应用于 AINP、这称为伪差分测量。 当 ADC 测量 AINP - AINN 时、您将根据我上一篇文章中有关正负差分电压的详细信息使用满量程范围。 这假设您使用的增益为2。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    但为此、我必须从外部施加精确的电压、对吧? 或者是否可以使用内部基准电压(Vref/2)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Klaus、您好!

    是的、这是正确的、您需要一些电压来偏置 AINN 引脚。 该电压 VBIAS 应允许您的信号围绕 VBIAS 对称摆动。 因此、如果您的信号范围是0至2.5V、则可以使用 ADS1260的 REFOUT 引脚并将其除以2以获得1.25V。 或者、如果您可以将输入信号电平位移1.25V、使输入摆幅从1.25V 到3.75V、则可以将未分压的 REFOUT 电压用于 VBIAS。 无论采用哪种方法、VBIAS 电压都将施加到您为 AINN 选择的任何模拟输入端。

    布莱恩