This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5409:器件内部 SYNCp/n 输入对的非稳态保护

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5409

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1042198/ads5409-metastability-protection-for-the-syncp-n-input-pair-inside-of-the-device

器件型号:ADS5409

ADS5409具有 SYNCp/n (LVDS 差分对)、可强制 DDR 输出时钟进入不确定状态。

数据表(第25页)指出、SYNC 信号记录在 CLKIN 的上升沿- ADC 采样时钟上。

该信号在器件内是否存在任何亚稳态保护?  也就是说、是否重新注册(一次或多次)以提供保护?

或者、我是否必须(预)注册进入同步输入的信号? (不是那么容易...)

是否有过这方面的经验?

谢谢、

高贵拉森

硬件设计工程师

Axsun Technologies、Div. 的影响

马萨诸塞州比勒里卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Noble、

    我将对此进行检查、并将很快返回给您。

    此致、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Noble、

     SYNCP/SYNCN 在使用前先经过2个寄存器。

    此致、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    这是一个非常好的消息、并且非常有意义。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    我有点不高兴、尝试在 e2e 网站上回复(我的第一次使用)、但要感谢您的帮助!

    此致、

    高贵