Other Parts Discussed in Thread: DDC114
我们已经为 DDC114编写了一个驱动程序、并希望调整范围和集成时间、以便最大限度地提高信噪比。 我们的光电二极管预期电流输出范围为1pA 至100nA。 通过100 MOhm 电阻器使用设置为1伏的线性电源可提供0.1nA 的电流、积分时间为0.1秒时应累积10pc、并在范围0上提供~80%的满量程读数。 但是、我们看到读数变化50%、即使我们平均超过10个样本并丢弃第一个样本。 电源电压是岩石稳定的、使用 DVM 进行测量。 与探头在自由空间中浮动相比、在将探头连接到电源时、示波器上没有可见的纹波、噪声也不会更差。 电阻器是否会引入电流噪声? 或者我们需要一个更稳定的电源吗? 如果是、那么它有多稳定?
我们使用 EVK 上的通用模拟输入来分离4个通道上的电流。 我们的微控制器通过50路边缘连接器而不是 TI FPGA 板来控制 EVK。