This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC114:用于仿真光电二极管的电流源

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: DDC114

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1041608/ddc114-current-source-for-simulating-photodiode

器件型号:DDC114

我们已经为 DDC114编写了一个驱动程序、并希望调整范围和集成时间、以便最大限度地提高信噪比。 我们的光电二极管预期电流输出范围为1pA 至100nA。 通过100 MOhm 电阻器使用设置为1伏的线性电源可提供0.1nA 的电流、积分时间为0.1秒时应累积10pc、并在范围0上提供~80%的满量程读数。 但是、我们看到读数变化50%、即使我们平均超过10个样本并丢弃第一个样本。 电源电压是岩石稳定的、使用 DVM 进行测量。 与探头在自由空间中浮动相比、在将探头连接到电源时、示波器上没有可见的纹波、噪声也不会更差。 电阻器是否会引入电流噪声? 或者我们需要一个更稳定的电源吗? 如果是、那么它有多稳定?

 我们使用 EVK 上的通用模拟输入来分离4个通道上的电流。 我们的微控制器通过50路边缘连接器而不是 TI FPGA 板来控制 EVK。       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ken、

    感谢您发帖。

    我想验证您是否要为 DDC114设置正确的电流输入。 1V 至100M Ω 电阻器将根据您的数字为器件提供10nA 的电流。 如果积分时间为0.1s、则器件将累加1000pC。 在积分这个大输入电流时、DDC114输出应该被饱和。 但是、如此大的电流也可能导致器件处于奇怪的状态并提供错误的输出。 因此、使用 DDC114测试模式功能验证您是否可以在设置中获得正确的输出可能是有益的。

    电阻器或电源极不可能导致读数变化50%。 要检查的另一项是基准电压。

    谢谢

    -TC