This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8803:DAC8803:单极电压输出-常规模式还是反向模式?

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TIPD159, DAC8803, DAC8803EVM, OPA192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1041719/dac8803-dac8803-unipolar-voltage-output--regular-vs-reverse-mode

器件型号:DAC8803
主题中讨论的其他器件:TIPD159、OPA192

您好!

根据我的理解、DAC8803是一款倍增 DAC、需要一个运算放大器来获得电压输出。 在研究 了 DAC8803/14 EVM 用户指南和原理图以及 TIPD159应用手册之后、"创建0V 至2.5V 的单极电压输出。与典型的 MDAC 电路一样、此设计不需要双电源来实现单极正输出电压。" 我想知道哪种应用更适合稳定时间。

此外、在 DAC8803/14EVM 用户指南中、此原理图中的哪个运算放大器(U3B/U3C)适用于单极应用、并且运算放大器输出端的模拟电压是否直接为?

如果我使用 TIPD159 方法、OPA4227UA 运算放大器是否仍然是应用的理想选择?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Donald:

    DAC8803EVM 不使用  TIPD159中描述的"反向"方法。  此设计中的单极输出刻度将与施加到 Vref 引脚的电压相反。 要获得正输出、基准输入需要为负。 U3B 和 U3C 都用于双极输出。 U3引脚 8 通过开关连接到 R14/13、可在 U3引脚7上看到双极输出。 在查看数据表示例电路时、这种配置更易于可视化。  

    U3C 自身用于单极输出。

    TIPD159中反向配置的优势是 系统中的任何位置都不需要双电源。 DAC 的稳定时间将保持不变。 运算放大 器决定稳定时间、并且每个单极应用只使用一个运算放大器级、因此理想情况下稳定时间是相同的。

    反向配置需要格外小心、因为基准被施加到 MDAC 输出上、此输出 将有一个负载随 DAC 开关的位置变化而变化。 由于负载瞬态而导致的基准稳定时间将增加总输出稳定时间。  

    TIPD159提到  、这可以通过缓冲输入或添加电荷良好的电容器来解决:

    TIPD159参考设计 比 DAC8803EVM 发布得更近。 对于 这两种配置、我建议参考设计中使用 OPA192。  

    最棒的

    Katlynne Jones