主题中讨论的其他器件:TIPD159、 、OPA192
您好!
根据我的理解、DAC8803是一款倍增 DAC、需要一个运算放大器来获得电压输出。 在研究 了 DAC8803/14 EVM 用户指南和原理图以及 TIPD159应用手册之后、"创建0V 至2.5V 的单极电压输出。与典型的 MDAC 电路一样、此设计不需要双电源来实现单极正输出电压。" 我想知道哪种应用更适合稳定时间。
此外、在 DAC8803/14EVM 用户指南中、此原理图中的哪个运算放大器(U3B/U3C)适用于单极应用、并且运算放大器输出端的模拟电压是否直接为?
如果我使用 TIPD159 方法、OPA4227UA 运算放大器是否仍然是应用的理想选择?
非常感谢!