This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3171:DAC3171 7 LSB 位问题

Guru**** 2868190 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC3171, DAC3174

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1134304/dac3171-dac3171-7-lsb-bits-issue

器件型号:DAC3171
大家好! 我们使用具有 Kintex-7 FPGA 的定制板和具有14位数据总线的 DAC3171 (FS = 250MHz、 二进制补码)。 在 DAC3171设置期间、我们注意到低7个数据引脚(D[6:0])对输出模拟信号没有影响。 只有当数字信号电平超过127 (占用超过7 LSB 位)时、我们才能看到模拟输出发生变化-这就是问题所在。 似乎只有7个 MSB 引脚(D[13:7])工作。

我们已经完成了几项测试:

测试1. 使用 CONFIG20寄存 器、我们尝试根据 sifdac 值更改恒定模拟输出。 从0升至127、我们一直看到相同的极低直流信号。 在 D[7]不再成为符号位后、模拟信号也开始上升。 我们使用示波器测量输出电压

测试2. 我们将 iotest 与来自 FPGA 的8个不同图形和8个具有 SYNC 信号的相同图形结合使用。 根据 CONFIG4 = 0x0000 (该寄存器在测试期间被清零)、所有引脚都成功通过了测试。 在任何模式中发生错误都会使所需的引脚无法按预期通过测试。  

测试3. 尝试从 FPGA 传输不同的常量、我们也没有成功处理 D[6:0]。 只有7个 MSB 位(D[13:7])工作正常。

我们使用数据表中的加电序列来配置 DAC (在上一修订版中为7.5.1第38页)。
引脚睡眠、TXENABLE 和 RESETB 由 FPGA 良好控制(使用示波器进行测试)。 时钟 DATACLKP/N 和 DACCLKP/N 在 DAC 配置开始前配备来自 AD9517的250MHz 时钟。  观察到数据总线时序(FPGA 将 DATACLKP/N 信号延迟1ns 以将上升沿移至数据中心)。 根据 数据表、ALIGN = DIGVDD18、ALIGN = GND、因为我们不使用它们。  SYNCP = 0、 SYNCN = 0 by FPGA、因为我们使用 sif_SYNC 功能实现 DAC 内部 FIFO 同步。

很少有人遇到同样的问题:
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/416334/dac3171-configuration-problem (问题相同)

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/536109/dac3171-with-incorrectly-programd-fuses

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/416232/dac3171-7-bit-interface-mode

内部 DAC 保险丝有问题吗? 我们的 DAC3171标记为:
TI 83J
PJ5J G4

使用 TI DAC3174 EVM GUI 生成的此类寄存器值
addr=0x00data=0x46e4}、
addr=0x01data=0x600f}、
addr=0x02data=0x3fff}、
addr=0x03data=0x0000}、
addr=0x04data=0x0000}、
addr=0x05data=0x0000}、
addr=0x06data=0x0000}、
addr=0x07data=0xFFFF}、
addr=0x08data=0x6000}、
addr=0x09data=0xe000}、
addr=0x0adata=0xf080}、
addr=0x0Bdata=0x1111}、
addr=0x0cdata=0xFFFF}、
addr=0x0ddata=0xFFFF}、
addr=0x0Edata=0xFFFF}、
addr=0x0Fdata=0xFFFF}、
addr=0x10data=0xFFFF}、
addr=0x11data=0xFFFF}、
addr=0x12data=0xFFFF}、
addr=0x13data=0xFFFF}、
addr=0x14data=0x8000}、
addr=0x15data=0x0000
下面是我们板的简化版原理图(睡眠、TXENABLE 和 RESETB 也连接到 FPGA):
此致
Nick H.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    我们将对此进行研究。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    1 LSB  为~61uV。   使用示波器或手持式仪表时、您不会看到 LSB 的影响。 对于电压测量、您必须测量 P 和 N 处的电压、然后获取 P 和 N 之间的差值、结果将是给定代码的电压。  

    加电后、为 DAC 提供 CLK、然后启动复位。 复位后、尝试以下寄存器写入

    0x00 0x447C -> 如果需要2的比较器和 SPI 模式、请更改位10和位9
    0x01 0x603E
    0x02 0x3FFF
    0x03 0x1C70
    0x08 0x6000
    0x09 0x8000
    0x0A 0xF080
    0x14 0x0000