大家好、
我想知道输出数据时序。
如果 CH1和 CH2上同时存在输入信号、则转换哪个通道?
是否有优先级?
此致。
Kengo。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Kengo-San:
感谢您发帖。
对于哪个通道被转换没有优先级。 每个 DDC112输入有两个积分器(积分器1A/1B 和积分器2A/2B)、这两个积分器将根据 CONV 信号持续对输入通道进行积分。 当 DDC112处于连续集成模式时、来自两个输入的一侧的积分器输出将被数字化、而另外两个积分器处于集成模式。 有关连续模式下 DDC112的积分和转换时序、请参阅数据表的图2。 每个信号输入的 A 侧和 B 侧的结果存储在输出移位寄存器中、并在 DVALID 输出变为低电平时有效。
谢谢
-TC
尊敬的 TC-SAN:
感谢您的评论。
不幸的是、我的客户看到 CH1和 CH2被反转的现象。
我连接了波形。
e2e.ti.com/.../210802_5F00_DDC112U_5F00_Waveform.pdf
这种现象很少发生。
当电源重新启动时、它会恢复、但发生时、通道会反向输出。
此致。
Kengo。
尊敬的 Kengo-San:
感谢您的耐心等待。 我已经和团队讨论过、他们看到的现象可能是由于 CONV 信号在上电条件下的行为。 请参阅以下 E2E 帖子、了解更多信息和建议。
谢谢
-TC