主题中讨论的其他器件:DAC81416、 USB2ANY
大家好、我在整个生命周期中第一次使用 DAC81416进行光学研究。
我查看了用户指南和数据表、但找不到有关如何对 DAC81416EVM 进行编程的手册。
我安装了该软件、但没有其他内容。
我希望您能告诉我 TI 如何做到这一点并介绍该软件。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、我在整个生命周期中第一次使用 DAC81416进行光学研究。
我查看了用户指南和数据表、但找不到有关如何对 DAC81416EVM 进行编程的手册。
我安装了该软件、但没有其他内容。
我希望您能告诉我 TI 如何做到这一点并介绍该软件。
您好!
我可以帮助您了解如何对 DAC81416 EVM 进行编程
USB2ANY 编程器必须对不属于 DAC81416EVM 套件的 EVM 进行编程、并且必须单独订购。
2.编程器安装完毕后,请参阅 DAC81416EVM 用户指南 以了解硬件设置、软件安装和编程。
希望这将对您有所帮助。
所有建议电源的电源设备之后
1.根据 VCC 和 VSS 电源选择 DAC 范围(例如 VCC=5V 且 VSS =0V)
-对于特定通道、DAC 范围应选择0-5V
2.启用 DAC 通道
3.设备应处于通电模式(默认情况下为断电模式)
4.为特定通道提供 DAC 代码和 DACOUT 盒。
5.测量特定通道的 J1连接器
查找0-5V 范围和0伏输出的 DAC 通道0选择屏幕截图
1、0 V 输出

2.中间代码=0x8000、2.5V 输出

3、满量程0xFFFF、5V 输出

希望这将有助于解决您的问题。
否、J10 -引脚1-2上的跳线。
此外、您还可以在另一个线程中引用编程序列。
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/73/t/1022017
希望它能有所帮助。 IAM 现在关闭此主题。 创建新主题以获得进一步帮助。