This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC81416EVM:DAC81416EVM 编程方法

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC81416, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1020893/dac81416evm-dac81416evm-programming-method

器件型号:DAC81416EVM
主题中讨论的其他器件:DAC81416USB2ANY

大家好、我在整个生命周期中第一次使用 DAC81416进行光学研究。

我查看了用户指南和数据表、但找不到有关如何对 DAC81416EVM 进行编程的手册。

我安装了该软件、但没有其他内容。

我希望您能告诉我 TI 如何做到这一点并介绍该软件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我可以帮助您了解如何对 DAC81416 EVM 进行编程

    USB2ANY 编程器必须对不属于 DAC81416EVM 套件的 EVM 进行编程、并且必须单独订购。

    2.编程器安装完毕后,请参阅 DAC81416EVM 用户指南 以了解硬件设置、软件安装和编程。

    希望这将对您有所帮助。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。  

    但是,我已经做了你的答复。 TI 提供的用户指南和数据表不包括如何对其进行编程。  

    我想知道的是、当我在我添加的接口上进行编程时、如何自动对 DAC 的输出进行编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我有 USB2ANY、可以连接它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Seungeon Lee、您好、

    从 GUI 屏幕可以看到,在 PC 中没有检测到 USB2ANY,您是否在 PC 中连接了 USB2ANY? 它看起来没有连接

    (在演示模式下看起来是这样的)

    在 USB2ANY 与 PC 连接并打开 GUI 后、当 USB2ANY 接口建立连接时、您可以看到如下所示的屏幕。

     建立连接后、您可以执行 DAC 编程。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、安布、

    我完成了你之前写的所有内容。 但是、我仍然有同样的问题。 TI 提供的数据表和用户指南未说明如何编写代码来控制 DAC。 我希望您向我展示一些可根据时间改变输出的示例编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Senugeon Lee:

    我可以在参考编程序列方面为您提供帮助。 在此之前、我想确保您的硬件设置正常工作。

    您能否与 EVM 建立 USB2ANY 硬件连接? 您是否能够在 GUI 上播种硬件连接状态?

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我处于状态。 对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否确认 EVM 上 J7连接器的电源电压  

    J7.3 ---- GND

    J7.4 ---- VIO---?

    J7.5 ---- VDD/VAA--- ?

    J7.6 ---- VSS >?  

    J7.7 ---- Vcc>?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否必须连接电压电源才能进行编程? 我认为先对代码进行编程并连接电源会更好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有电源设备将无法编程。 首先为器件加电  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我像这样连接了电源。 对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     所有建议电源的电源设备之后  

    1.根据 VCC 和 VSS 电源选择 DAC 范围(例如 VCC=5V 且 VSS =0V)

       -对于特定通道、DAC 范围应选择0-5V  

    2.启用 DAC 通道  

    3.设备应处于通电模式(默认情况下为断电模式)

    4.为特定通道提供 DAC 代码和 DACOUT 盒。

    5.测量特定通道的 J1连接器

    查找0-5V 范围和0伏输出的 DAC 通道0选择屏幕截图

    1、0 V 输出  

    2.中间代码=0x8000、2.5V 输出  

    3、满量程0xFFFF、5V 输出

    希望这将有助于解决您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 但是、我想根据时间自动使用编程语言来控制电压输出。 您的答案很好、但看起来对于每个电压输出变化都需要人工操作。 因为我需要多次更改电压、所以我要寻找另一种方法。 我能问您是否有适合我的情况的另一种方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更改 J10的短接1-2  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EVM 软件无法自动化、如果您想控制 DAC、则需要 SPI 主机(例如:微控制器或 FPGA)  

    您是否将任何微控制器用作主机?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯... 您是说将 J10的1-2更改为 J10的2-3?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦!! 我从来不知道我需要微控制器。 我将找到更多有关它的信息。  

    我真的非常感谢 SOSOSO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、J10 -引脚1-2上的跳线。  

    此外、您还可以在另一个线程中引用编程序列。  

    https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/73/t/1022017

    希望它能有所帮助。 IAM 现在关闭此主题。 创建新主题以获得进一步帮助。