Other Parts Discussed in Thread: ADS1256, ADS1258, PGA281, PGA280, ADS1261EVM, LM27762
主题中讨论的其他器件: ADS1258、 PGA281、 PGA280、 ADS1261EVM、 LM27762
我正在尝试为我正在处理的数据记录器系统找到合适的 ADC。。。
对于我的应用、我需要一个24位 ADC、该 ADC 总共可以接受8个单端/16个差动输入。 这些信号可能来自不同幅度的各种来源、因此我还需要一个可配置 PGA。 我将从这样的传感器( 以及其他传感器)获取读数、这些传感器的输出会变为负值、因此我还将尝试确定我是否需要双极输入范围、或者差分输入是否消除了对该范围的需求。 任何一个输入所需的最大采样率均为20SPS、但我可能希望进行过采样。 由于 PGA/采样率、我可以丢失一些有效位。
我遇到过几个潜在的 ADC (其中一个是 ADS1256)、但没有一个提供24位分辨率、PGA 也提供我所需的输入数量。 现在、我想可能的路线是:
- 使用两个4/8通道 ADC (可能是 SPI 菊花链)
- 使用具有8通道2:1模拟多路复用器的单个 ADC
- 使用不带 PGA 的较大 ADC、并查找外部 PGA
老实说、我对 AFE 方面的问题非常严重、因为我需要专用 ADC、所以我需要一些建议、这已经有一段时间了。
- 一般而言、 这里的最佳方法/架构是什么?
- 我可以以菊花链形式连接 ADS1256、还是最容易并行使用?
- 我需要双极 ADC 还是差动输入消除了这一需求?
- 对于 AFE、我还需要考虑其他事项吗?
谢谢、
Craig