This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1256:ADS1256是否适合我的应用?

Guru**** 2767495 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1256, ADS1258, PGA281, PGA280, ADS1261EVM, LM27762

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1022118/ads1256-is-the-ads1256-right-for-my-application

器件型号:ADS1256
主题中讨论的其他器件: ADS1258PGA281PGA280ADS1261EVMLM27762

我正在尝试为我正在处理的数据记录器系统找到合适的 ADC。。。

对于我的应用、我需要一个24位 ADC、该 ADC 总共可以接受8个单端/16个差动输入。 这些信号可能来自不同幅度的各种来源、因此我还需要一个可配置 PGA。 我将从这样的传感器(  以及其他传感器)获取读数、这些传感器的输出会变为负值、因此我还将尝试确定我是否需要双极输入范围、或者差分输入是否消除了对该范围的需求。 任何一个输入所需的最大采样率均为20SPS、但我可能希望进行过采样。 由于 PGA/采样率、我可以丢失一些有效位。

我遇到过几个潜在的 ADC (其中一个是 ADS1256)、但没有一个提供24位分辨率、PGA 也提供我所需的输入数量。 现在、我想可能的路线是:

  1. 使用两个4/8通道 ADC (可能是 SPI 菊花链)
  2. 使用具有8通道2:1模拟多路复用器的单个 ADC
  3. 使用不带 PGA 的较大 ADC、并查找外部 PGA

老实说、我对 AFE 方面的问题非常严重、因为我需要专用 ADC、所以我需要一些建议、这已经有一段时间了。  

  • 一般而言、 这里的最佳方法/架构是什么?

  • 我可以以菊花链形式连接 ADS1256、还是最容易并行使用?

  • 我需要双极 ADC 还是差动输入消除了这一需求?
  • 对于 AFE、我还需要考虑其他事项吗?

谢谢、
Craig

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果可能的话、仍希望对此做出一些响应!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Craig、

    您还可以考虑使用 ADS1258、它提供8个差动输入或16个单端输入(我假设这是您在原始帖子中的意思)。

    如果您需要测量相对于接地真正负的电压、ADS1258还可以接受双极电源范围(AVDD = 2.5V、AVSS =-2.5V)。 如果您的传感器以0V 为基准、则 ADS1258将能够测量低于接地值的输入信号。

    最后、ADS1258提供独特的 MUXOUT/ADCIN 功能、因此您可以在16通道 MUX 和 ADC 之间连接1个信号调节电路、例如放大器。 您可以在 ADS1258数据表中看到相关示例、尤其是在应用部分(图67和68)中。

    我认为该 ADC 可能值得考虑用于您的应用、因为它提供了您所需的通道数和性能、同时还提供了选择可根据您的需求定制的信号调节电路的灵活性。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    感谢您的回答。  

    我想、我最初排除了 ADS1258、因为它没有内部 PGA、而是假设将具有一半通道的 ADC 加倍是实现我的目标的最佳方法。

    感谢您指出 ADS1258的这一特性、 我尚未意识 到这种使用方式是可能的、看起来它具有一些优势(例如、更宽的输入范围)。 可能有任何单通道差分或双通道 PGA 适合这种情况?

    谢谢、
    Craig

    编辑:  

    我已经做了一些研究、想知道 PGA280/PGA281是否适合这种情况?

    我唯一的担心是、它们可能需要非常宽的电压基准。 如果我不打算在任何增益水平下使输出超过+-2.5V、我是否可以使用与提供 ADS1258相同的 VREFN/VREFP 馈送 PGA 的 VSN/VSP?

    此外、我并不完全确定如何最好地为模拟组件提供此双极电源。 如果系统有12V、5V 和3.3V 电压、您是否推荐使用任何器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Craig、

    我见过其他工程师将 PGA280与 ADS1258配合使用、因此如果您需要可编程增益、这无疑是一个不错的选择。 请记住、PGA280需要高电压电源;有关更多信息、请参阅数据表。 您还需要确保 ADC 的输入信号不会超过工作规格。 换句话说、即使 PGA280能够接受大于5V 的输入、ADS1258也无法接受。

    我不理解关于需要宽 VREF 的评论。 为什么需要这样做?

    您可以参考 ADS1261EVM 用户指南、了解如何生成+/-电源: https://www.ti.com/lit/ug/sbau293a/sbau293a.pdf

    该器件使用 LM27762电源管理 IC、通过5V 或3.3V 单极电源生成+/-2.5V 电源。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    我的宽 VREF 问题更多地与 PGA 所需的高电压电源有关、考虑到我不需要这么大的输入范围、这有点令人满足。 我希望我可以为其提供与 ADC 相同的电源、但这听起来可能不是一个选择。

    感谢您的用户指南、我一定会查看!

    谢谢、
    Craig

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Craig、

    您的系统需要支持的信号范围是多少?

    在所有通道上是相同的还是不同的?

    因此、您是否需要每通道不同的增益、或者单个增益是否足以满足要求?

    如果您只能使用固定增益、则可以使用不一定需要 HV 电源的不同放大器。

    布莱恩