This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843 ADC 缓冲器写入数据格式

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1022476/awr1843-adc-buffer-writing-data-format

Thread 中讨论的其他器件:AWR1843

我对 AWR1843的 ADC 缓冲器有疑问。

ADC 缓冲器有两种类型:单模式、通过写入一个线性调频脉冲波来切换电池;多模式、在读取多个线性调频脉冲后切换电池。 每种拓扑的优点是什么?

以下 URL 的14.1.1对每种模式的内容进行了说明、但我觉得没有关于优点的说明。

www.ti.com/.../swru520e.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hiroyuki、

    不同类型的模式没有具体的优势。 这些只是为用户提供的一些选项、其优势通常取决于客户的用例。 如果您希望将每个线性调频脉冲的数据发送到 DSP 进行处理、则可以使用单线性调频脉冲模式;如果您希望在单次脉冲中处理一组线性调频脉冲的数据、则可以使用多线性调频脉冲模式。  

    此致、

    石田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ishita

    谢谢。

    我有疑问。

    什么是单次触发?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hiroyuki、

    单次射门、我意味着一对一。 例如、将一组线性调频脉冲从 ADC 缓冲器发送到 DSP 子系统、一次或一起发送。  

    此致、

    石田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ishita。

    您的回答解决了我的问题。

    谢谢你。

    弘之