请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
Thread 中讨论的其他器件:AWR1843我对 AWR1843的 ADC 缓冲器有疑问。
ADC 缓冲器有两种类型:单模式、通过写入一个线性调频脉冲波来切换电池;多模式、在读取多个线性调频脉冲后切换电池。 每种拓扑的优点是什么?
以下 URL 的14.1.1对每种模式的内容进行了说明、但我觉得没有关于优点的说明。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.