您好!
我的 ADS124S08器件有问题。
我使用该器件通过 PT100检测温度。
如图所示、我使用具有低侧 Rref 的4线配置([nm]=未安装)。
在下面、我报告配置
IDAC1 = 2mA、IDAC2关闭
PGA 禁用
选择正弦滤波器
SPS = 2.5
AIN3 = 正输入通道、AIN4 = 负 输入通道
一切都很好。 采样10分钟后、采集的样本的最大变化为0.002°C。
但在一批10个器件上、2的变化量为0.15°C
要解决该问题、只需更改 ADS124S08、系统返回正常工作、最大变化为0.002°C
为什么会发生这种情况? 这是否是静电放电问题?
更改 ADC 非常昂贵。
有人能帮我吗?
非常感谢。