This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08:采样错误

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1020925/ads124s08-sampling-errors

器件型号:ADS124S08

您好!

我的 ADS124S08器件有问题。
我使用该器件通过 PT100检测温度。
如图所示、我使用具有低侧 Rref 的4线配置([nm]=未安装)。

  

在下面、我报告配置

IDAC1 = 2mA、IDAC2关闭

PGA 禁用

选择正弦滤波器

SPS = 2.5

AIN3 = 正输入通道、AIN4 = 负 输入通道

一切都很好。 采样10分钟后、采集的样本的最大变化为0.002°C。
但在一批10个器件上、2的变化量为0.15°C

要解决该问题、只需更改 ADS124S08、系统返回正常工作、最大变化为0.002°C

为什么会发生这种情况? 这是否是静电放电问题?
更改 ADC 非常昂贵。
有人能帮我吗?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sergi、

    欢迎来到 E2E 论坛! 我不能说您为什么会看到这些特定问题、但我可以指出您的原理图和配置存在一些问题。  

    如果您使用低侧基准作为 ADC 基准、则会违反输入电压。  外部基准电压被指定为最小0.5V。  您的4线 RTD 使用2mA 和120欧姆基准电阻器、该电阻器仅允许0.24V 电压。  因此、您需要增加基准电阻器值。

    外部基准输入可以启用或禁用输入缓冲器。  如果启用了基准缓冲器、则需要确保 REFN1上 的电压偏置高于 AGND。  您可以实现200mV 的偏置。  如需更多信息、请参阅以下 常见问题解答。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Bob、
    我会将您的建议付诸实践并告知您。

    Stefano