This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC7524:tlc7524

Guru**** 1810550 points
Other Parts Discussed in Thread: LM224
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1021737/tlc7524-tlc7524

器件型号:TLC7524
主题中讨论的其他器件:LM224

您好!

我正在进行监控。 当我为数字输入 DB0至 DB7提供时、输出为255、但最大为3.7V。 当我提供全数字输入时、我仅接收3.7V 电压。 我需要0V 至5V 的输出、但我仅接收0V 至3.7V 的输出。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Krao、

    您可以共享原理图吗? VDD 和基准电压是多少?

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我随附了原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高 kV、

    LM224似乎不支持轨到轨输出运行。  我在数据表中看到了一些限制、即可以将 VCC-1.5V 作为最小高电压限制。  如果您增加运算放大器的电源、输出是否正常工作? 例如、您能否在不更改基准电压的情况下将+5V 电源更改为+6V? 您还可以使用可以在更靠近电源轨的情况下运行的器件来调谐放大器。

    谢谢、

    Paul